Minimizing Measurement Uncertainty

アプリケーションノート

All measurements are subject to uncertainty, whether from the instrumentation being used to make the measurement, the item being measured, the engineer conducting the measurement, or the measurement environment. Perhaps one of the largest contributors to the total uncertainty for RF and microwave power measurements is mismatch uncertainty. It arises from an incomplete knowledge of the phase of the reflection coefficients of the source and load impedances, plus their interconnection. Because the mismatch term almost always predominates, it requires extra attention from the engineer who can use simple procedures to minimize its effect.

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.