Convert from a Xantrex XFR to a Keysight N5700

アプリケーションノート

This application note provides a high-level overview of the similarities and differences between the Keysight Technologies, Inc. N5700 and the Xantrex XFR in order to help current Xantrex XFR owners easily convert from their XFR to the more capable N5700 Series. It has been designed to be used in conjunction with the N5700 User’s Guide and datasheets as well as the Xantrex XFR User’sGuide and datasheets. It is not a replacement for any of the manuals and it is recommended that a copy of all the documentation mentioned above be handy for reference when reading this document.

 

Three areas will be discussed in this document: electrical, programming/interfacing, and mechanical. These sections will cover such topics as the power supply’s output power and protections (electrical), command compatibility and calibration (programming/interfacing), as well as size and connector type (mechanical).

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.