Amplifier Distortion Measurements using MW PNA

アプリケーションノート

This application note covers testing of an amplifier’s intermodulation distortion products using Keysight Technologies, Inc. microwave (MW) PNA Series of vector network analyzers. The MW PNA Series can also be used for testing amplifier linear parameters, gain compression, and harmonics. Keysight Application Notes 1408-7 and 1408-8 cover the topics of linear testing, gain compression, and harmonics respectively.

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.