Understanding and Testing RF Multi-Channel Systems - Part 2

白書

Engineers turn to multi-antenna techniques to achieve diversity, multiplexing, or antenna gains. Through these gains, the wireless systems can increase the receiver’s robustness, data throughput, and signalto-noise ratio (SNR). Multi-antenna RF systems use a common local oscillator (LO) distributing to multiple channels. Testing multi-antenna systems requires a test system capable of providing multiple signals and a constant phase relationship between the signals. However, a commercial signal generator has an independent synthesizer to upconvert an intermediate frequency (IF) signal to an RF signal. Further, using commercial signal generators to simulate multi-channel RF systems may result in some phase errors between the signal generators. Engineers must minimize such errors to accurately characterize the systems.

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.