検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

インテリジェント歩留まり向上テスト

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

概要

IYETは、ダイナミックな再テスト・ストラテジーで、不合格となったアンパワード・テストを再度真空引きした後、自動的に再テストします。(すべてのアンパワード・テストではなく)不合格となったアンパワード・テストのみが再テストされるので、IYETには以下の利点があります:

  • スループットの向上:各再テスト・シーケンス内で、実行するテストの数が少ない。
  • 偽コールの低減:合格したテストは再テストされないので、不正に不合格になる可能性が低い。

IYETは、BT-Basicを使用して、テストプランに実装されています。ソフトウェア・アップデートが不要で、どのテストも、再コンパイルが必要なく、外部プログラムが呼び出されることもありません。

IYETは、再テストの不良データを収集し、修理処理のために再テストの履歴を表示します。再テストの履歴と偽コールを調査することにより、時間経過による歩留まりに影響が出る前に、不十分なデバッグ・テストを識別し、修正できます。この結果、より優れたフィクスチャ/テスタ性能を得ることができます。