検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

  • 20,000 カウント分解能、デュアル・ディスプレイ
  • シンプルな操作(ワンボタンでインダクタンス、キャパシタンス、抵抗測定を実行)
  • 表示と電子音による許容範囲モードによる、キャパシタの容易な分類
  • さまざまなテスト周波数を選択可能
  • 最小値、最大値、平均値の記録
  • 相対モードおよびデータ・ホールド機能
  • PC との接続可能(オプションの IR-USB ケーブルを使用)
  • 5年間保証(すべてのメータに標準装備)

概要

ベンチ用 LCR メータの共有は一般的ですが、便利であるとは限りません。Keysight の新しいハンドヘルド LCR メータは、基本的な LCR 測定を簡単に実現できます。ハンドヘルド LCR メータは、業界最高のベンチ用 LCR メータの伝統を、低価格で実現しています。チームの全員が、パッシブ・コンポーネントのテストをベンチやさまざまな場所で、すぐに利用できます。

 

Keysightは、U1731A、U1732A、U1731B、U1732BハンドヘルドLCRメータの販売を完了いたしました。

最終販売日:2011年5月31日
サポート終了日:2016年9月1日

後継モデル U1731C、U1732C、U1733C をご検討ください。