検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ワイヤレス・ネットワーク・エミュレーター

キーサイトの製品を使用すれば、携帯電話のデザイナーやメーカーは、移動機のテストで、測定速度/確度の向上、優れた柔軟性を実現できます。キーサイトのワンボックス・テスト・セットは、次の主要なテクノロジーフォーマットをすべてサポートしています。LTE-Advanced、LTE(FDDおよびTDD)、GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE、W-CDMA/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA、cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD、TD-SCDMA/TD-HSDPA/TD-HSUPA、IS-95、TIA/EIA-136、AMPS、Bluetooth®、Bluetooth Enhanced Data Rate(EDR)、Bluetooth Low Energy、ZigBee™、無線LAN(WLAN)、802.11a/b/g、802.11n、NFC/EMV、MIMO、WiMAX™。

キーサイトのワイヤレス・ネットワーク・エミュレーターの機能をソフトウェア製品で拡張することにより、無線測定の簡素化やテストの自動化が容易になり、時間のかかる複雑な測定/解析が容易に行えます。ソフトウェア製品は、すべての無線通信テストセットに使用でき、セルラー移動機、WiMAX、LTE、Bluetooth/無線LAN機器などのテストを自動化できます。

キーサイトのシステムは、冷却、パワー、人間工学、安全性、機械的な安定度を考慮して設計された1台のラックに、測定器、ケーブル、システムハードウェアを統合しています。キーサイトは、デザインから量産への移行を容易にすると同時に、テストコストの削減、収益が上がるまでの時間の短縮を支援します。

Anite社の関連ソリューション
Anite社はキーサイト・テクノロジーに統合されました。Anite社のデバイス&インフラストラクチャー・テスト・ビジネスは現在、キーサイト・テクノロジーとして事業を行っています。Aniteコンフォーマンスツールセット、Anite SAS相互運用性テスト、チャネル・エミュレーター、Aniteバーチャル・ドライブ・テスト・ツールセット、Anite開発ツールセットについての詳細は、以下をご覧ください。Anite社のネットワーク・テスト・ビジネスとNemoシリーズ ソリューションに関連する情報については、www.anite.com でお問い合わせください。

1-25 / 416

並べ替え
E7515B UXM 5G Wireless Test Set Getting Started Guide
This manual provides a “Quick Start” introduction to the E7515B UXM 5G Test Set, its front and rear panel functions, its Control Panel application, its operating system, and its Internal Applications Server.

ユーザ・マニュアル 2019-08-01

PDF PDF 4.87 MB
E7515A UXM Wireless Test Set Getting Started Guide
This manual documents UXM software

ユーザ・マニュアル 2019-08-01

PDF PDF 3.21 MB
E6640A EXM Wireless Test Set Getting Started Guide
Getting started information for the E6640A EXM wireless test set.

ユーザ・マニュアル 2019-07-01

PDF PDF 6.93 MB
E7760B Wideband Transceiver Getting Started Guide
Safety information, basic instructions for use, operating tasks, and an introduction to the user interface and operating system.

ユーザ・マニュアル 2019-01-01

PDF PDF 5.71 MB
E7515B UXM 5G Firmware Update Tool Installation & User Guide
Instructions on how to update the firmware of E7515B UXM 5G units.

ユーザ・マニュアル 2018-12-01

PDF PDF 1.31 MB
E7760A Wideband Transceiver User's Guide
Instructions on how to use the 5G test application with the E7760B Wideband Transceiver.

ユーザ・マニュアル 2018-11-01

PDF PDF 7.51 MB
M1740A mmWave Transceiver Getting Started Guide
Getting started information for the M1740A mmWave Transceiver.

ユーザ・マニュアル 2018-10-01

PDF PDF 1.28 MB
E7530A LTE/LTE-A Test Application Online Documentation (.chm)
This help describes how to use the E7530A LTE/LTE-A Test Application for software revision 1.9.1.0. You must copy this file to your PC (or the UXM) in order to view its contents.

ヘルプ・ファイル 2018-08-16

CHM CHM 1.64 MB
Signal Studio Waveform Licenses User's Guide
Use the N76xxB Signal Studio software to configure, generate, and download waveform files to your instrument.

ユーザ・マニュアル 2018-01-01

PDF PDF 580 KB
E7515A UXM Wireless Test Set User's and Programmer's Guide
This manual describes the following aspects of the E7515A UXM: - using the Application Switch Tool - setting up the programming connection for sending SCPI commands to each UXM software component - specifying RF Cable Compensation.

ユーザ・マニュアル 2017-12-01

E7760A Wideband Transceiver User's Guide
A guide to the screen interface and SCPI programming interface for the E7760A. Also: test scenarios, port usage, and information on the IEEE 802.11ad-2012 PHY radio standard.

ユーザ・マニュアル 2017-07-01

PDF PDF 12.44 MB
X-Series Multi-touch Test Set User Documentation (webhelp)
Online documentation that includes programming information, SCPI commands, and more.

ヘルプ・ファイル 2017-06-05

E7760A Wideband Transceiver Getting Started Guide
Safety information, basic instructions for use, operating tasks, and an introduction to the user interface and operating system.

ユーザ・マニュアル 2017-05-01

PDF PDF 4.67 MB
E7521A GSM/GPRS/EGPRS Test Application Online Documentation (.chm)
This help describes how to use the E7521A GSM/GPRS/EGPRS Test Application for software revision 1.6.1.x. You must copy this file to your PC (or the UXM) in order to view its contents.

ヘルプ・ファイル 2017-03-01

CHM CHM
E7515A UXM Firmware Update Tool Installation and User Guide
Instructions and user information on how to use the E7515A firmware update tool.

ユーザ・マニュアル 2017-03-01

PDF PDF 672 KB
E7523A W-CDMA Test Application Help (.chm file)
This Help file describes the settings and remote programming commands (SCPI) for the E7523A W-CDMA software applications. Refer to the topic: Using Help > Updating the Help File in this chm for instructions for replacing the context-sensitive help in your UXM. You must copy this file to your PC (or the UXM) in order to view its contents. system functions, and measurement functions.

ヘルプ・ファイル 2017-03-01

E7529A TD-SCDMA/HSPA Test Application Online Documentation (.chm)
This help describes how to use the E7529A TD-SCDMA/HSPA Test Application for software revision 1.6.1.x. You must copy this file to your PC (or the UXM) in order to view its contents.

ヘルプ・ファイル 2016-12-06

CHM CHM
M1650A mmWave Transceiver Getting Started Guide
Safety information, location and mounting, and exterior connections for the M1650A, which is used as a test head for the E7760A Wideband Transceiver.

ユーザ・マニュアル 2016-10-01

PDF PDF 277 KB
Protocol Logging and Analysis Software (E7515A-L01) - User Guide
Installation and user information for the Protocol Logging & Analysis software. You must have this license (E7515A-L01) to capture data from the UXM

ユーザ・マニュアル 2016-09-01

PDF PDF 3.29 MB
Remote Radio Head Tester E6610A - User and Programming Guide
User and Programming Guide for the E6610A Remote Radio Head Tester

ユーザ・マニュアル 2016-09-01

PDF PDF 3.76 MB
E6610A Remote Radio Head Tester Startup Guide
Start-up information for the E6610A remote radio head tester.

ユーザ・マニュアル 2016-08-01

PDF PDF 15.03 MB
T9080B LTE/ LTE-A FDD X-Series Measurement Application Help (.chm file)
This Help file describes the settings and remote programming commands (SCPI) for the LTE/LTE-A FDD mode of the LTE/LTE-A X-Series Application of the E7515A UXM Test Set. You must copy this file to your PC (or to the Test Set) in order to view its contents. To replace the current version of this help file in your Test Set, copy this file to the location listed under the Help topic: Using Help.

ヘルプ・ファイル 2016-04-01

CHM CHM 10.79 MB
T9082B LTE TDD/LTE-A TDD X-Series Measurement Application Help (.chm file)
This Help file describes the settings and remote programming commands (SCPI) for the LTE/LTE-A TDD mode of the LTE/LTE-A X-Series Application of the E7515A UXM Test Set. You must copy this file to your PC (or to the Test Set) in order to view its contents. To replace the current version of this help file in your Test Set, copy this file to the location listed under the Help topic: Using Help.

ヘルプ・ファイル 2016-04-01

CHM CHM 10.80 MB
T9079A TDSCDMA with HSPA8PSK Measurement Application Help (.chm file)
This Help file describes the settings and remote programming commands (SCPI) for the TDSCDMA mode of the 2G/3G X-Series Application of the E7515A UXM Test Set. You must copy this file to your PC (or the Test Set) in order to view its contents. To replace the current version of this help file in your Test Set, copy this file to the location listed under the Help topic: Using Help.

ヘルプ・ファイル 2016-04-01

T9073B W-CDMA & HSPA Measurement Applications User’s & Programmer’s Reference Help (.chm file)
This Help file describes the settings and remote programming commands (SCPI) for the W-CDMA mode of the 2G/3G X-Series Application of the E7515A UXM Test Set. You must copy this file to your PC (or the Test Set) in order to view its contents. To replace the current version of this help file in your Test Set, copy this file to the location listed under the Help topic: Using Help.

ヘルプ・ファイル 2016-04-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ

関連する業種&テクノロジー