Choose a country or area to see content specific to your location
解决方案概述
波束赋形是 5G毫米波通信系统中使用的一项关键技术,它使用相控阵天线发送聚焦信号,能够在 FR2(毫米波)频段实现可靠、高效的通信。波束赋形集成电路在这个通信系统中发挥着核心作用。波束赋形集成电路是一个多端口的模块器件,可将多向发射机/接收机模块整合到连有许多天线的射频前端中。这些模块包括移相器、步进衰减器、功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA)。在某些情况下,未来的集成电路还将包括变频器。
为了确保高效和可靠的 5G毫米波通信,设计人员需要在从设计到验证再到制造的整个工作流程,在线性和非线性条件下对波束赋形集成电路的关键元器件进行严格的性能测试。因此,他们必须使用能够在毫米波频段提供高精度测量的测试解决方案,以及能够快速执行元器件级和系统级仿真的仿真工具来进行设计和验证。
波束赋形利用多个天线(相控阵)传输完全相同的信号,极大增强了沿指定方向传输信号的强度。下载波束赋形集成电路测试解决方案, 加速 5G 毫米波元器件表征。
是德科技全套波束赋形集成电路测试解决方案帮助 5G元器件制造商能够应对波束赋形技术带来的挑战。通过结合使用各种硬件和软件以及是德科技最新的调制失真表征应用软件,波束赋形集成电路制造商和 FEM制造商可以准确、快速且经济高效地测量宽带调制信号。
解锁内容
免费注册
*Indicates required field
感谢您!
您的表格已成功提交
Note: Clearing your browser cache will reset your access. To regain access to the content, simply sign up again.
×
请销售人员联系我。
*Indicates required field
感谢您!
A sales representative will contact you soon.