这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
- 使用 BT2152A 或 BT2152B 自放电分析仪测量和记录电池自放电电流和电压
- 控制分析仪的通道配置、测量设置、测试持续时间等
- 保存或记录所有通道的测量数据(电流和电压),以及一组 32 个电池的温度
- 调取事先存储的测量结果,用于显示与分析
- 将记录的数据导出到 csv 文件中
- 匹配功能测量初始的电池电压和电流,并调整电压,以便更快完成自放电测量
- 允许用户调整与电池串联的有效总电阻值。用户能够自行选择总电阻值,以优化测量中的 RC 建立时间
Keysight BT2155A 自放电分析软件可以控制 BT2152A 或 BT2152B 自放电分析仪,精确测量和记录锂电池自放电电流和电池电压。该软件可以配置分析仪的各种通道设置,例如初始电压和电流匹配、通道极限值(OVP、OCP、UVP)、测量间隔和测试持续时间等。
BT2155A 与 BT2152A 或 BT2152B 配合使用,能够显著缩短测量电池自放电电流所需的时间。测试表明,对于圆柱形的 18650 或 21700 电池等小型电池,您最短只需要 1 个小时便可快速确定稳定的自放电电流,具体时间取决于电池的特征。对于更大容量的软包电池(例如 10-60 Ah),可能需要花 1 到 2 个小时。
以往,观测电池开路电压(OCV)发生足够大的变化来确定电池质量,通常需要耗费数天或数周的时间,相比之下,现在的测量系统是一个巨大的进步。它可以显著减少在制品库存,以及储存电池所需要的空间。同时,它还可以大幅缩短您的测试周期,让您将设计尽快推向市场。
自放电分析仪和软件使用恒电位测量法快速测量自放电电流,并为精确进行直流测量提供了所需要的功能特性。BT2155A 自放电分析软件能够控制一台 BT2152A 或 BT2152B 自放电分析仪(多达 32 个通道),还能够测量一组 32 个电池的温度。
了解关于锂电池自放电测量解决方案的更多信息
免费试用
BT2155A 自放电分析软件和 90 天免费试用
- 配置和控制 BT2152A/B 分析仪
- 显示自放电电流和电芯电压的特征图形
- 记录测量数据,以供日后显示和处理
想要深入了解 BT2155A?
关于 BT2155A 自放电分析软件的特色资源
需要帮助或遇到问题?