结合使用 PM2288A PathWave 制造分析软件和工业 4.0 电子数据分析解决方案,推动制造业发展。

特点

PathWave 制造分析软件平台将测试与测量专业技术与数据科学和大数据工程融为一体,为未来智慧工厂中组织的各个层级提供切实可行的洞察。 通过真正有效的大数据先进分析,有助于提高良率,减少重新测试和处理任务,降低因为质量问题产生的成本。 通过独特的创新分析,帮助您更快获得投资回报,取得丰硕的业务成果。

描述
  • 通过广泛、深入的分析和筛选,查看您的工厂绩效,包括总体运营效率(OEE)、良率、一次合格率、重新测试、产量等指标
  • 保存工作区,并根据需要随时随地查看您的个性化控制面板
诊断
  • 为各个层级的操作员、技术人员和工程师提供专门设计的诊断工具和可视化功能,无需编写任何代码
  • 只需点击几下,即可追寻问题的根本原因,还可在多个测试、系统、夹具、零件、探头以及其他对象之间进行比较
前瞻性
  • 利用经优化的机器学习异常检测模型预测实时制造中的潜在质量问题
  • 仅获得“严重性评分高的”警报。 采取措施预防灾难性后果,消除质量低下的风险,并且不会出现警报疲劳

规范性

  • 利用经优化的动态部分平均测试来规定实时自适应测试极限
  • 将来自水平和垂直系统的数据转化为洞察,进一步优化流程

需要帮助或遇到问题?