Choose a country or area to see content specific to your location
确认您的国家或地区
中国
请确认
确认您所在的国家/地区,以便获取相应的价格、促销、活动和联系信息等。
SIPro 的主要优势包括:
SIPro 提供对高速 PCB 的信号完整性(SI)分析,使您能够表征信号网的损耗和耦合,最终提取出可以在 ADS 瞬态和通道仿真器中使用的精准电磁模型。
SIPro 的工作流程包括设计导入、分析设置、仿真以及旨在进行更深入仿真的自动原理图生成等环节。
PCB 版图设计可以使用 ODB++、.brd(Cadence Allegro)和 ADFI 格式导入到 ADS 中。导入之后,设计在 SIPro / PIPro 分析环境中打开。您可以在此环境中查看、缩放和三维旋转该设计。
选择分析中包括的网络和元器件。定义每个网络的 I/O 端口。指定分析的频率范围。
图 1. 网络驱动的使用模式和流程。
您可以在 SIPro 中执行以下分析:
图 2. 容易地绘制单端、差分、混合模式仿真结果,以查看传输串扰、TDR 等参数。
* SIPro 和 PIPro 元件需要与 ADS Core 环境和 ADS 版图一起使用。