特点

  • 快速表征单一 C-PHYSM 和 D-PHYSM 接收机
  • 启用编辑器,对应用项中的所有 PHY 参数进行设置
  • 对信号参数进行可靠的自动校准
  • 完善的、符合标准的接收机测试流程实现无人值守的自动化测试
  • 可由客户手动操作或使用 Keysight N5990A 测试序列发生器在程序控制下操作

M8085A 是一款用于 M8070A 比特误码率测试系统软件的软件插件。M8070A 软件包括在 M8000 系列比特误码率测试解决方案中。M8085A 软件插件控制 M8190A 或 M8195A 任意波形发生器生成符合 C-PHY 或 D-PHY 标准的测试信号。另外,它提供的校准程序可以校准所有的信号参数以及一致性测试套件中规定的所有测试。通过与其他可用的被测器件控制界面结合使用,它能够从 M8070A 软件读取被测接收机的比特误码率,并在 M8070A 用户界面中显示比特误码率与测试参数的相关性。

MIPI® 是 MIPI 联盟拥有的注册商标

免费试用

M8085A MIPI® 接收机测试解决方案软件

  • 通过编辑器来设置应用项中的所有 PHY 参数
  • 自动对信号参数进行可靠校准
  • 完善的、符合标准的接收机测试流程能够实现无人值守的自动化测试

需要帮助或遇到问题?