Gewinnen die Bösewichte?

Mit Schlagzeilen wie "Washington idle as ransomware ravages cities big and small" (Politico, 27. September 2019) sieht es so aus, als seien Hacker nicht zu stoppen. Und da die Angriffsfläche immer größer wird, wird das Katz-und-Maus-Spiel immer gefährlicher. Jetzt ist es an der Zeit, die Axt an den Schleifstein zu legen. Verstärken Sie Ihre Verteidigungsmaßnahmen. Seien Sie den Angriffen einen Schritt voraus. Aber ist das überhaupt möglich?

Das ist sie! Aber genau wie Malware muss sich auch Ihre Verteidigung schnell weiterentwickeln. Sie müssen die Lücken in Ihrer Cybersicherheitsverteidigung finden, bevor die Hacker es tun. Anstatt blindlings weitere Sicherheitstools hinzuzufügen, sollten Sie Strategien in Erwägung ziehen, um herauszufinden, wo sich Ihre Sicherheitslücken befinden (nicht nur einmal, sondern täglich), um sicherzustellen, dass Sie bekannte bösartige IPs blockieren, und um zu gewährleisten, dass neuere Technologien wie die Verhaltenserkennung ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten. Im Folgenden finden Sie 3 Prioritäten, die Ihnen helfen, den Angriffen einen Schritt voraus zu sein.

Validieren Sie gegen die aktuellste Malware

Validieren Sie gegen die aktuellste Malware

Hacker sind unerbittlich und aktualisieren und entwickeln Malware ständig weiter. In der Regel erstellen sie Malware für einen bestimmten Bereich, eine bestimmte Plattform oder ein bestimmtes Geschäftsfeld. Ihr Sicherheitsschutz muss damit Schritt halten. Wenn Sie beim Testen Ihrer Cybersicherheit nicht die aktuellsten, auf Ihren Geschäftsbereich zugeschnittenen Bedrohungsvektoren berücksichtigen, laufen Sie Gefahr, neuen oder mutierten Schadprogrammen Tür und Tor zu öffnen.

Aus diesem Grund benötigen Sie den täglichen Malware-Update-Service von BreakingPoint Application and Threat Intelligence (ATI ), der kategorisierte Malware-Strike-Listen enthält, damit Sie die Malware mit den größten Auswirkungen auf Ihre Branche auswählen können. Je erfolgreicher Ihre Sicherheitstools bei der Erkennung und Blockierung dieser täglich aktualisierten Malware-Liste sind, desto größer sind die Chancen, dass Sie gegen die meisten anderen Malware-Varianten geschützt sind, die im Umlauf sind.

Tägliche Bewertung

Eine gründliche Bewertung der Sicherheitseffektivität erfordert eine Kombination von Bedrohungsvektoren und Umgehungstechniken, um die Fähigkeit einer Infrastruktur, verschiedene Arten von Angriffen zu erkennen, zuzulassen oder zu blockieren, genau zu beurteilen. Diese Bewertung ist entscheidend für die Gewährleistung eines leistungsfähigen und sicheren Netzwerks. Viele Unternehmen führen diese Bewertungen jedoch nicht regelmäßig durch, weil die für solche Tests geeigneten Tools zu komplex sind, die Netzwerkkonfiguration zu häufig geändert wird oder es an Personal fehlt, das über die erforderlichen Kenntnisse zur Analyse der Testergebnisse verfügt.

BreakingPoint Virtual Edition (VE) bietet eine realitätsnahe Anwendungs- und Bedrohungssimulation für umfassende Leistungs- und Sicherheitstests in einer virtuellen Sandbox-Umgebung. BreakingPoint QuickTest fügt schlüsselfertige Tests hinzu, um das Testen auf nur wenige Klicks zu beschleunigen und die Lernkurve zu verkürzen.

Tägliche Bewertung

Den neuen Zero-Day-Streiks zuvorkommen

 Den neuen Zero-Day-Streiks zuvorkommen

Ihr Cybersicherheitsplan sollte Strategien nutzen, die davon ausgehen, dass Ihr Netzwerk bereits gefährdet ist. Um Angriffe zu finden und zu blockieren, verlassen sich viele Sicherheitstools auf eine signaturbasierte Erkennung, die nach Mustern sucht, die in bereits bekannter Malware beobachtet wurden. Um neuen Angriffen einen Schritt voraus zu sein, benötigen Sie jedoch auch eine intelligentere verhaltensbasierte Lösung zur Erkennung und Analyse von Bedrohungen, die nach Mustern im Benutzer- und Anwendungsverhalten sucht, die entweder für Ihre spezielle Umgebung ungewöhnlich erscheinen oder einem bekannten Muster bösartigen Verhaltens entsprechen.

ThreatARMOR schützt Sie vor Zero-Day-Malware-Entwicklungen, einschließlich Ransomware, indem es automatisch die Befehls- und Kontrollserver blockiert, die die Malware benötigt, um zu funktionieren, sobald sie in Ihrem Netzwerk ist. BreakingPoint bietet Ihnen die Flexibilität, Anwendungs- und Benutzerverhalten zu erstellen, das für Ransomware und andere Malware typisch ist. So können Sie die Wirksamkeit dieser modernen Sicherheitstools, die auf Verhaltensforschung/Maschinenlernen basieren, zuverlässig überprüfen.

Verwandte Produkte

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?