Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
TaaS(Test as a Service)
최신 컴플라이언스 요구사항을 준수할 수 있도록 지원합니다. 키사이트 TaaS(Testing as a Service)는 증가하는 테스트 복잡성과 예산 부족, 제한적인 기술 리소스 과제에 대처하는 데 도움이 됩니다.
키사이트가 최초이자 최고가 될 수 있도록 도와드립니다.
EMC 테스트 — 독일 뵈블링엔
새로운 무선 표준과 규제가 속속 등장하면서 테스트 복잡성이 커지고 있습니다. 예산과 엔지니어링 리소스를 감안할 때 규제 기관이 내놓는 이러한 규정을 준수하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 컴플라이언스 테스트를 통과하고, 심지어 기준을 초과 준수해야한다는 압박이 그 어느 때보다 커지고 있습니다.
독일 뵈블링엔에서 제공하고 있는 키사이트 실험실 테스트 서비스는 테스트 엔지니어들이 장비를 시뮬레이션 및 디버깅하고 그러한 장비가 글로벌 표준과 규제를 준수할 수 있도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 키사이트 실험실은 최신의 자동화된 테스트 서비스 및 설계 시뮬레이션 도구를 보유하고 있습니다. 키사이트의 EMC 테스트 엔지니어가 정확한 측정을 수행하여 어려운 컴플라이언스 과제를 해결할 수 있습니다. 고품질 테스트 서비스로 재설계와 제품 리콜 리스크를 줄이십시오.
5G C-V2X 테스트 — 미시건주 노비
안전한 자율 주행으로 시장 최초가 되기 위한 경쟁이 치열합니다. 새로운 표준이 진화하면서 테스트 정확도가 더욱 중요해지고 있습니다. 안전한 자율 주행으로 시장 최초가 되기 위한 경쟁이 치열합니다. 새로운 표준이 진화하면서 어플리케이션 계층 테스트와 3GPP 컴플라이언스 대비를 위해 테스트 정확도, 반복정도 및 신뢰성이 더욱 중요해지고 있습니다. 또한 C-V2X 표준의 규제 불확실성이 테스트 랩의 설립과 직원 채용에 대한 투자를 지연시키고 있습니다. C-V2X는 차량-차량(V2V), 차량-인프라(V2I), 차량-네트워크(V2N), 차량-보행자(V2P)를 포함합니다.
키사이트는 미시간주 노비의 Test-as-a-Service 5G C-V2X 테스트 랩에서 최소한의 비용으로 측정 시간을 가속화할 수 있도록 도와드리고 있습니다. 키사이트 전문가들과 함께 실험실에서 안전 시나리오 테스트를 수행하여 리스크를 줄이십시오. 복잡한 측정을 처리하여 빠르게 설계에 대한 진정한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 키사이트 전문가들이 키사이트 PathWave 소프트웨어를 사용해서 SAE(Society Automotive of Engineers) 규약을 적용하는 자동화된 최신 설정을 보여드립니다.
규제준수 테스트 — 말레이시아 페낭
전 세계가 점점 더 전자 방식으로 연결됨에 따라 지속적으로 테스트의 복잡성이 커지고 있습니다. 자율 주행 차량, IoT 디바이스 및 5G 휴대폰에서 잠재적인 전자기 간섭(EMI) 방출원이 크게 증가해 새로운 표준에 맞는 새로운 테스트가 요구되고 있습니다. 컴플라이언스 테스트를 통과하고 인증을 받아야 한다는 압박이 그 어느 때보다 커지고 있습니다.
키사이트 전문가 및 말레이시아 페낭의 공인 EMC 테스트 랩과 협력하여 글로벌 표준과 규제에 맞춰 제품을 시뮬레이션, 디버그, 준수 및 인증할 수 있습니다. 구성품과 어셈블리 및 전체 차량에 대한 테스트 작업을 키사이트가 도와드립니다.
관련 자료
키사이트와의 파트너십을 통해 더 나은 비즈니스 결과를 얻을 수 있습니다. 시작하려면 키사이트에 연락하십시오.