Choose a country or area to see content specific to your location
网络功能虚拟化
验证虚拟基础设施和功能

网络功能虚拟化(NFV)迁移挑战
将网络设备转换为软件功能是服务提供商的首要目标之一,也是对 5G 的一项要求。 要实现这一目标,业界面临一系列挑战,例如软件不成熟,性能有待改进,需要与现有网络基础设施整合,缺少软件专家等等。
我们的 NFV 测试解决方案可以帮助运营商显著提升虚拟化网络功能的性能。 我们的测试工具和自动化方法可以验证并量化评测 NFV 生态系统在整个 VNF 服务生命周期中的行为特征。
Cloud Peak 是我们推出的最新创新产品,用于验证 NFV 基础设施(NFVI)的功能并对性能执行基准测试。 这款应用能够仿真 NFVi 上的工作负载,从而验证计算、网络和存储性能。

虚拟网络功能(VNF)基准测试

NFV 迁移的第一步是表征受限计算/网络/存储环境中 VNF 的性能瓶颈和扩展限制。 通过用我们的流量和服务仿真器对 VNF 进行测试,可以完成这一表征。
要完全量化评测 VNF 性能,测试系统必须与网络接口卡(NIC)和 VNF 计算环境实际连接起来。 我们的测试系统可以在流量负载条件下测量 VNF 特性,然后在完全相同的条件下与其他 NFV 实施的 VNF 特性进行比较。 这样可以提供全面的信息,以便运营商针对 VNF 和底层基础设施做出明智决策。
是德科技解决方案:
虚拟测试工具:IxNetwork VE、IxLoad VE、BreakingPoint VE
物理测试工具:IxNetwork、IxLoad、BreakingPoint
新产品引入和生命周期管理
新 VNF 通过集成自动化测试例对数据包的内容和功能进行验证,可以在整个网络服务生命周期中进行实例化、扩展和更新。 服务提供商如何将测试例与 CI/CD 管道集成并监控生命周期管理工作的效率?
是德科技的服务仿真与数据模型驱动的 API 为无缝集成提供了成套工具。 此外,我们提供专业服务并与先进的生命周期管理平台合作,全力帮助用户简化任务流程,加快产品上市速度。
相关解决方案

服务链验证

在整个网络服务生命周期中,新 VNF 可以根据客户需求进行实例化、链接以及扩展/缩减。 服务提供商必须确保正确链接并高效放置所提供的 VNF,使其能够发挥最佳性能。
我们的测试解决方案可以验证服务供应,并在整个网络服务生命周期中表征性能和规模。
相关解决方案
边缘计算
为了支持互联汽车、物联网和增强现实/虚拟现实(AR/VR)等服务,服务提供商将 NFVI 扩展到了网络边缘,这样可以降低时延并消除不可靠的小带宽连接。 验证时延/性能的改善并优化边缘与中央数据中心之间的资源分配是一个关键环节。
我们独有的工具套件可以在部署之前和运行期间评测性能。 网络仿真器可以进一步仿真边缘到中央数据中心之间的距离,这对于仿真真实的布置至关重要。
相关解决方案

Keysight SDN/NFV 产品蓝图
面向未来网络的全面测试覆盖

特色资源
需要帮助或遇到问题?