智能可视化

由多层安全架构支持的可视化能够提高企业网络监测性能。

智能网络可视化允许 IT 部门强化网络安全,降低监测成本,提高投资回报率(ROI)并优化网络性能。 是德科技提供非常丰富的网络分流器虚拟网络分流器和智能网络流量汇聚(NPB)产品,让您能够:

消除盲区并改善网络监测

如果数据在传输到监测和合规工具的过程中丢失,或者是安全事件的数据被掩埋,盲区就会出现。 SPAN 端口过载、没有使用适合您网络规模的网络流量汇聚(NPB)产品或者是无法为 DLP、SIEM、日志工具、协议分析仪等工具提供连通性,也可能会造成盲区。 盲区通常会导致网络中断、性能下降、安全漏洞以及合规性问题。 要想解决这类问题,最简单也是最适合的方式是使用高度可靠的分流器和高性能 NPB 来搭建可扩展的可视化体系结构。

详细了解是德科技网络分流器和 NPB 解决方案如何帮助您消除网络中的盲区。

情境感知助力网络监测性能提升

情境感知是一项可以改善网络运维的强大功能。 情境感知数据处理可通过删除重复数据、整理数据包、保护猝发特别是进行应用级过滤,将合适的数据分发给合适的工具。 这样功能结合使用,有助于揭示受到不利影响的指标,识别用户和设备的地理位置以及改善故障诊断工作的成效。

延长现有监测工具的使用寿命

现代企业网络在使用监测工具时通常都会遇到一些问题,以至于无法发挥这些工具的最大作用。 可视化解决方案能够解决以下问题,从而明显降低成本:

  • 访问恰当的数据
  • 无需不断添加新监测工具
  • 确保监测工具的能力与网络安全相匹配

智能可视化框架可以帮助每种监测工具查看更多数据并重点关注对您最重要的数据。

详细了解是德科技如何帮助您延长监测工具的使用寿命:

充分发挥网络性能,全面掌握网络情况

IT 安全和分析工具的效果如何,取决于它们能够看到什么数据。 性能至关重要——不要满足于部分可视化而忽视解决方案中的丢包现象。 您的工具需要全面可视化才能正确监测网络。

此外,主动监测让您可以对网络进行真实的测试,从而根据需要随时验证网络/应用性能并衡量 SLA。

详细了解是德科技如何帮助您看到缺失的数据并最大限度提高网络性能:

通过可视化提升合规性

更完整的网络可视化和数据控制能力使企业能够更好地遵守监管法规。 这包括 PCI DSS、HIPAA、合法拦截和各种其他合规举措。 关键是捕获恰当的数据,将其分割然后传送到恰当的位置。

详细了解是德科技如何帮助您提高合规性:

White Papers 2022.01.07

Visibility Architecture – Eliminating Visibility and Security Blind Spots

Visibility Architecture – Eliminating Visibility and Security Blind Spots

According to ZK Research, 85% of the mean time to repair (MTTR) is the time taken to identify there is in fact, an issue. If your IT department cannot quickly identify problems, chances are they will constantly hear about issues from unhappy customers. And once the MTTR clock starts ticking, there’s no telling whether IT knows there is an issue or not. If you’re trying to ensure your networks are fast, reliable and secure through approaches that attempt to manage each aspect of their performance—from Network Ops, Application Ops, Security Admins, Server Admins, Forensics, and Privacy and Audit teams—chances are that each of these teams purchased their own set of analytics or monitoring tools. For many, these solutions have not solved the problem, leaving unidentified blind spots that remain a looming threat. In this insightful white paper, Visibility Architecture: Eliminating Visibility and Security Blind Spots, you’ll learn about a once-in-a-generation change that’s creating a shift to public and private cloud computing, virtualized networking, and the growing number of connected devices are structurally changing IT. What you will learn: First, what are the components of good visibility and security? Second, how a visibility architecture can give you 100% ROI, with vastly improved problem identification, isolation, and repair times. Third, how you can effectively comport with many compliance mandates. Fourth, achieve end-to-end visibility for both physical and virtual networks. Fifth, don’t wait for disjointed approaches to security and visibility to create an unforeseen problem. Read this white paper to get the insights you need to make better decisions.

2022.01.07

缩短网络停机时间和平均修复时间

一旦遇到网络入侵或中断事件,您需要分秒必争。 可视化体系结构此时能够大展身手,缩短网络停机时间。 在网络中插入分流器和网络流量汇聚(NPB)产品后,您可以大幅减少需要变更委员会批准的变更申请,并且可以使用 Crash Carts 进行故障诊断。 您的流程将比以往更快,各种功能的效率也会提升,尤其是在部署远程访问功能时。

详细了解是德科技如何为您提供能够缩短停机时间的解决方案:

根据需要随时随地分流您的数据

网络可视化的第一步是从物理网络和虚拟网络(包括公网和私网)捕获适当的数据,以便更深入、更全面地了解您的网络。

您需要的数据可能来自网络中的任何地方。 您可以在需要获得数据的地方部署物理分流器和虚拟分流器。 这样您的监测解决方案就能在需要时获得合适的数据,并将其交付给合适的工具。

是德科技在网络分流器市场中久享盛誉。 详细了解是德科技如何帮助您实现网络分流:

最大限度发挥安全和监测工具的价值。

了解详细信息。