成为力挽狂澜的胜利者,而不是失败典型

证明
您的网络安全无虞

仿真攻击、发现漏洞,并通过逐步修复予以纠正。

保护
用户和应用

提高安全系统的效率、性能和可靠性。

巡视
每一个数据包

消除易受攻击的盲点,解密隐藏在 SSL 流量中的威胁。

锻炼
您的网络技能

提升安全性以及应对真实威胁的攻击响应能力。

加快防御速度

证明您的网络安全无虞

通过入侵和攻击仿真(BAS)抢在攻击之前做好防御

安全从来都不是一劳永逸的事。新的威胁层出不穷,错误的配置也会顷刻间给您的网络带来危险。您需要通过自我攻击构筑安全可靠的防御体系,若是坐到他人发起攻击可能已经为时已晚。通过在生产网络上安全地仿真整个杀伤链,您可以胸有成竹地评测风险,发现漏洞,并逐步采取补救措施予以纠正。

是德科技威胁仿真器是一个入侵和攻击仿真(BAS)平台,以是德科技在威胁情报和安全测试领域 20 多年的领先经验为基础打造,可帮助您轻松地持续验证自身网络的防御能力,同时优化安全运维(SecOps)团队的工作效能。

笔记本电脑屏幕上显示的是德科技威胁仿真器

保护用户和应用

研究、测试、保护和增强您的安全性

网络安全性要求在漏洞给您造成损害之前,先行发现并修复这些漏洞。

  • 研究:订阅是德科技 ATI 研究中心等机构提供的应用和威胁情报,研究新的威胁、漏洞和应用欺骗技术
  • 测试:仿真混杂有真实流量(例如 BreakingPoint)的分布式拒绝服务(DDoS)攻击、漏洞(Exploit)攻击、恶意软件(Malware)攻击和模糊测试(Fuzzing)攻击,对您的安全基础设施进行验证
  • 保护:阻截多达 80% 的恶意流量,并击退零日恶意软件变种(利用 ThreatARMOR 在其源头进行阻截)
  • 强化:整合失效保护安全机制和安全弹性解决方案,确保在应用部署、故障、诊断和维护期间网络仍然畅通

巡视每一个数据包

借助卓越的可视性,从容应对安全挑战

Gartner 将“持续的可视性”视为其 CARTA(连续自适应风险与信任评估)安全框架的核心。采用能够提供连续可视性的安全体系结构,您将能够在部署生产网络之前先验证其安全性,另外还可通过全方位的数据检查,为其提供周到的保护。

一个强有力的安全体系结构可以消除盲点,让应用和网络变得更安全可靠。 有了对物理、虚拟和云网络部分的全面可视性,您可以放心自己的网络从核心到边缘都得到了周密保护。

加密流量可视性

SSL 是一个重要的攻击途径,能够有效洞察加密流量的可视性正成为保护企业安全的利器。

您需要 SSL 可视性解决方案帮助您查看所有加密流量内部的信息。这些解决方案可以在线使用,也可以在带外使用,对您的输入/输出流量进行解密/加密。

锻炼您的网络技能

借助先进的网络靶场服务,培养您的网络战士

网络靶场使用了我们的 BreakingPoint 安全测试软件,旨在帮助您的团队真实模仿敌军:

  • 充分利用我们的应用和威胁情报研究中心的先进优势
  • 加入红军,了解 IT 世界中黑客的工具、技法和视角

电子靶场还帮助您培养和评估自己的防御技能:

  • 在不断变化的真实场景中随时随地接受培训
  • 加入蓝军,了解如何防御红军的多点攻击

安全运维团队有何想法?

请下载我们的新报告了解详情!

安全运维团队面临着持续不断的攻击,这些攻击可能来自组织内部,也可能来自组织外部。他们如何确保自己的安全解决方案能够保护组织安然无恙?这正是我们的最新报告《安全运维的有效性》要回答的问题。

立即下载报告,探索安全运维的成功秘诀!

提升安全解决方案的性能 

是德科技安全体系结构采用了情境感知的方法,因此您可以根据应用、用户、设备类型和地理位置来选择发送给每个安全解决方案的数据。这样,解决方案需要处理的数据量大大减少,从而工作效率显著提升。Ixia 威胁情报可以协助您阻截往来于恶意站点的通信。Ixia 的智能路由和负载平衡功能还可以帮助您管理传输给网络安全解决方案的数据流,并优化这些解决方案的性能。 

安全监控器

不要坐等攻击者利用潜在的漏洞发动攻击。在入侵发生之前先自我检验,发现并纠正安全防御系统中的漏洞。