作为物联网的五个“C”之一,连通性是物联网的一个重要特性。 无线局域网、蓝牙®、ZigBee®、移动网络和超宽带网络等各种形式的网络为无线连通性提供了丰富的选择。 从面临的挑战来看,选择部署哪种无线标准,其难度往往不亚于针对 IoT 设备进行实际的设计和测试。 除此之外,现在的移动设备用户都希望在功能性、语音质量和数据传输等方面获得更好的体验。

移动运营商和设备制造商对集成、互操作性和运营商验收测试提出了非常严苛的要求,是德科技的物联网无线通信测试系统可以帮助您轻松应对这些考验。

无线连通性设计和测试

连通性给设计人员带来了新的挑战,尤其是在任务关键型应用当中。这些应用采用了非常复杂的系统,设备部署特别密集,它们需要可靠地运行,不能发生故障。 快速发展的无线标准让设备开发和测试变得越来越复杂。

是德科技解决方案可以让您做好充分准备,准确测试当前和未来的物联网设备。 无论您设计的是消费类设备还是任务关键型物联网设备,您都有信心确定它们符合产品技术指标。

无线设备制造

降低测试成本、加快开发速度、交付稳定可靠的物联网设备——这些都是无线连通性测试的目标。 测试工程师需要保证生产线高效、经济地运行,同时还要每次都能快速、可靠、准确地生成和分析无线信号。

简化并加速无线测试流程,从而在满足制造需求的同时适应无线标准的最新发展。

互操作性测试

掌握无线物联网设备的真实性能决定了这些设备能否成功部署并运行。 为物联网应用和服务而部署的设备数量激增,密度也大幅增加,导致现场的预期性能受到影响,不仅降低了用户体验质量(QoE),还影响了收入。

测试物联网设备以确保它们能够承受真实世界的严峻考验,从而控制您面临的潜在风险并增加收入。

物联网教育中心:无线通信测试

提供用户所需的优质无线通信体验并不容易。 这不仅仅需要您敏锐地认识将要面临的挑战,以及选择适当的解决方案, 您还需要了解如何利用这些解决方案来解决难题,以及需要遵循的最佳测量技巧和实践。

物联网教育中心可为您提供关于物联网网络和系统测试的最新教育资源。 下载宝贵的“示范”资料,了解如何确保打造经过优化、管理完善、安全可靠的物联网无线通信系统。

是德物联网教育中心助您实现当今物联网的愿景。

在测试您的物联网无线通信时需要帮助吗?