Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
物联网可穿戴设备
在优秀的电池使用寿命与强大的功能之间实现良好平衡
物联网与可穿戴设备测试
可穿戴设备随处可见。根据预测,仅在 2020 年可穿戴设备的销量就将高达 4.11 亿件。物联网设备的数量如此巨大,届时,竞争将会非常激烈。
成功的可穿戴设备必须做到不只是 “酷”,还要价格经济,性能可靠。在工作时,它不能干扰其他设备,自身也不能受干扰的影响。它必须在功能和能效之间达到绝佳的平衡,以确保更持久的电池使用寿命。当您致力于创造下一个 “热门” 的可穿戴设备时,是德科技正在努力确保您的产品具有出色的功能和能效,在同类产品中脱颖而出。
优化物联网可穿戴设备的电池使用寿命
电池使用寿命是可穿戴设备的关键。优化电池使用寿命,需要精确表征电池在各种工作模式下的功率和电流消耗情况。考虑到大多数物联网设备都具有复杂的功耗特性,所以测量非常困难。
是德科技的物联网测试解决方案采用 “无缝的电流量程调节” 创新技术精确进行电池耗电测试,让您的可穿戴设备获得优异的电池使用寿命。
确保无线连通性
随着物联网可穿戴设备的技术市场持续发展,确保可靠的无线连通性也在面临更大的挑战。这些设备将使用不同的无线通信协议,但却都挤在同一频谱内工作。因此有可能产生多重无线干扰(相同信道或相邻信道),带来巨大麻烦。
是德科技的解决方案可以为所有主要的物联网无线技术(LTE-M、802.11a/p、蓝牙低功耗、Z-Wave、ZigBee、Thread、Wi-Sun 和 NFC)提供高性能的设计与验证测试。通过这些解决方案,您可以确保当频谱被竞争对手占用时,您的可穿戴设备的性能不会受到威胁。
消除信号完整性和电源完整性问题
随着可穿戴设备向小型化、低功率方向发展,这些设备将会出现更多的信号完整性(SI)和电源完整性(PI)问题。常见的问题包括串扰、失真、损耗过多、失配和电源噪声。如果不能妥善解决这些问题,就可能对可穿戴设备产生不利影响。挑战在于,如何在最大限度降低损耗/失配的同时,保持良好的串扰和失真性能,并达到更严苛的电源容限。
我们的解决方案可让您在早期设计过程中发现并减少信号完整性或电源完整性问题,从而避免影响可穿戴设备的性能或上市时间。
更多物联网设备测试资料
相关产品
在测试您的物联网可穿戴设备时需要帮助吗?