智能家居正在成为大众生活中的主流。很多传统家庭在日常生活中已经使用了至少一件或多件物联网设备。许多新建住宅从一开始就采用物联网技术进行了设计。据 Gartner 公司预测,到 2022 年,典型的家庭居室内可能包含 500 多件智能设备。

各种智能家居设备的功能虽然各不相同,不过作为工业物联网设备,它们遵守着很多相同的连通性和低功耗要求,智能家居物联网设备也存在许多相同的技术挑战。是德科技拥有卓越的解决方案和专业技术,可以帮助您将智能家居物联网设备从设计转化为成功的产品。

优化智能家居的物联网功耗

功耗是智能家居中的物联网设备和家用电器(并非所有)所面临的一大挑战。使用市电的设备与使用电池供电的设备不同,不受这一低功率要求的限制。为了充分优化供电物联网设备的能效,必须要进行电流耗电测试。是德科技的解决方案通过使用无缝的电流量程调节专利技术对您的物联网设备执行精确的电池耗电测试,使您可以获得优异的电池寿命。

确保无线连通性

物联网智能家居设备依靠无线连通性技术连接到互联网,或是彼此相连。确保这些设备经过恰当设计,并能够支持相应的无线标准(例如蓝牙、ZigBee、WLAN 802.11、NFC、LTE-M 和 Thread)至关重要。是德科技提供了以应用为中心的平台,并针对现有标准和新兴标准专门进行了优化。利用是德科技的物联网无线测试解决方案,您几乎可以设计和测试任何您能想象到的智能家居设备,并确保这些设备符合所有标准的要求。

评测物联网设备以进行部署

消费者希望物联网设备能够在家庭环境中正常工作。厂商可以在真实的部署条件下测试他们的设备,以确保满足消费者的期望。但是物联网技术极为复杂,使很多设备未经充分测试便投入了部署,导致在现场可能无法支持关键任务应用的风险。是德科技的解决方案能够帮助您对自己的所有物联网设备进行全面测试和评测,无论是在研发还是在部署/整合过程中。作为一款创新设计的物联网测试产品,它能够仿真复杂的真实网络,包括医院、会议室和会议中心的网络。

在测试您的物联网智能家居设备和网络时需要帮助吗?