Gartner 公司预测,到 2050 年,全球大约 70% 的人口将生活在城市中。智慧城市是应对这一增长的唯一途径。

智慧城市将物联网带入大众生活,其无处不在的连通性将会改善人们的生活质量,刺激经济增长,可持续地管理资源以及减少污染。智慧城市不仅仅是一种愿景,韩国已经建成了一个智慧城市并开始投入运营,另外还有更多城市正在规划中,智慧城市将很快变为现实。在您致力于打造智慧城市,是德科技可为您提供鼎力帮助。

精心优化物联网物联网设备

无论是在智慧城市还是在任何其他物联网应用中,物理设备都发挥着核心作用。智慧城市项目需要成千上万的物联网设备。这些设备必须具有更低的能耗和出色的性能,同时能够抗干扰,安全可靠。

是德科技的解决方案覆盖整个物联网设备开发周期,使您可以对物联网设计进行全方位优化,包括降低功耗,提高射频性能和互操作性,同时确保您将产品更快推向市场。

确保无线连通性

在智慧城市中,所有物联网设备与基础设施之间都必须随时随地保持无线连通性。这种连通性必须没有任何间隙,安全可靠,并能同时提供高质量的语音和数据业务。在智慧城市中,物联网设备将可能通过低功耗广域网(LPWAN)进行操作。该网络中既包括专有选件,也包括开放标准选件。如此多的无线连通性技术混杂使用,让智慧城市中的物联网设备在设计与测试上充满。挑战。

是德科技的智慧城市物联网解决方案能够在真实的条件下测试 LPWAN 无线通信,确保您可以提供用户所需要的优异性能。

测试并保护网络安全

网络是智慧城市的支柱,其性能和容量极限至关重要。是德科技的测试解决方案帮助您利用逼真的流量在实验室中进行极限测试。此外,网络的安全性也非常关键。

打造智慧城市,需要作为中心智能网络枢纽的混合网络与大量物联网设备进行复杂的交互。将这些互联对象放在单一网络中,会给黑客留下可趁之机。利用是德科技的网络可视性解决方案,让智慧城市中的家居用品、电话等基础设施和设备全面得到安全保障。

是德科技领航这一发展方向

《智慧城市》一书对智慧城市技术发展过程中所涉及的关键问题进行了深入分析。本书分为 4 大主题:愿景与现实、技术和标准、交通问题,以及基础设施与环境,另外还讨论了与智慧城市有关的应用、技术和标准等话题。

是德科技为在打造 “物联网:智慧城市的神经系统” 的愿景中做出的重要贡献感到无比自豪。

在测试您的物联网设备、无线通信或网络时需要帮助吗?