网络的发展日新月异。 组织经常向网络中添加新的商用业务,网络设备也会不断进行更新和升级。 现有的网络必须能够支持新业务。 组织需要鉴定网络质量,评测网络性能,并预测新部署的业务的体验质量(QoE)。

在装运新产品或推出新业务之前,质量保证工程师和 IT 团队必须找到快速有效的方法来验证和量化评测这些产品或业务的性能。 要确保成功的日常运营,关键在于监控网络性能并提高故障诊断能力。

网络就绪状态

出色的网络连通性指的是网络稳定性好、容量大、性能高,体验质量(QoE)超越了用户期待。 对于任务关键型物联网,网络必须支持种类繁多的物联网设备,使它们能够采用密集部署以及蜂窝/非蜂窝制式,以及在各种不同的环境和位置条件下提供网络覆盖。

想要确保网络就绪并能够实现高品质和出色 QoE,必须要对网络执行全方位测试。

网络安全性和可靠性

组织依靠各种安全解决方案来保护网络,抵御网络攻击和流量异常影响。 然而,部署的工具越多,安全基础设施也会变得越复杂,

最终导致安全解决方案成了大杂烩,不仅难以验证,而且很难扩展。 更糟糕的是,这些复杂的系统交互给安全性能和网络弹性带来了严重的威胁。 任务关键型物联网根本无法容忍此类威胁。

为了在保证利润的同时确保网络稳定、可靠和安全,企业必须采用一个足够强大的测试生态系统来衡量和强化网络和安全设备的性能,同时这个系统还必须要简单易用。

评估体验质量

随着物联网的发展,它对网络的要求也越来越高。 网络将如何扩展,在扩展过程中用户的体验如何?这一点决定着物联网能否在全球普及并取得成功。 为了提供出色的用户体验,各个组织需要满足严格的网络质量要求。

挑战在于,如何恰当地测试那些对业务至关重要的应用,同时又不会给消费者的体验质量带来风险? 是德科技的解决方案能够随着您的基础设施一起扩展,并提供全面的性能测试来验证用户的体验质量。 它支持实际应用测试和体验质量建模。 实时的体验质量指标使您可以快速识别网络性能的下降并隔离故障点。 利用这种可扩展且易于使用的解决方案,您无需成为协议专家,便可实现全面的端到端服务验证。

照明、 摄像、 物联网行动。

物联网教育中心:网络和系统测试

保障物联网任务所需的网络是一项棘手的任务。 这不仅仅需要您敏锐地认识将要面临的挑战,以及选择适当的解决方案, 您还需要了解如何利用这些解决方案来解决难题,以及需要遵循的最佳测量技巧和实践。

物联网教育中心可为您提供关于物联网网络和系统测试的最新教育资源。 下载宝贵的“示范”资料,了解如何确保您的物联网网络安全、可靠且能够扩展。

是德科技物联网教育中心助您实现当今物联网的愿景。

需要帮助您测试物联网网络或系统吗?