医疗物联网设备测试

全球范围内,越来越多的用户希望获得更好、更快、更多的物联网医疗服务。医疗保健物联网承诺通过创新满足这一需求。现在,它正在极大程度上改变治疗、服务和患者的治疗效果。

随着物联网在医疗保健行业中的作用日益增加,医疗设备的设计与测试也将面临着独特挑战。医疗保健行业的演进才刚刚开始。当前,各种基于物联网的电子设备不断涌现,医院里已经实际使用远程的监测设备包括心律监测设备,个人使用蓝牙助听器,心脏起搏器,家庭用的带有无线通信功能的血压计等。这些设备尤其是一些关乎人的生命安全的医疗物联网设备的性能好坏是至关重要的,从研发到生产都需要严格的测试。是德科技的医疗物联网设备测试和解决方案已准备就绪,希望帮助您引领这一潮流。

医疗物联网设备测试与设计解决方案

医疗物联网设备必须保证一切正常,任何干扰都不能对其产生影响。本手册全面介绍了针对医疗物联网设备及网络接触设施的设计、测试和安全维护解决方案。这些方案旨在确保满足医疗设备的苛刻需求。是德科技的解决方案做到了从第 1 层到第 7 层通信的全方位覆盖,而且涵盖了产品的整个生命周期,从设计创新到生产制造,面面俱到。下载手册,进一步了解医疗物联网设备测试解决方案。

您的互联网医疗保健设备健康吗?

医疗物联网设备的联网数量正在不断攀升。尤其在医院里的部署更为密集,其中大部分设备都是拥挤在 2.4-GHz 频段运行。在这个频段内,还有大量 Wi-Fi 和非 Wi-Fi 设备与医疗物联网设备争夺频谱资源,干扰连通性,导致网络经常掉线,以及在传输关键警报时故障频发。这对于医疗物联网设备来说,问题非常严重。因为这些医疗设备必须要时时刻刻保持正常运转,不能受任何干扰,甚至在传输过程中哪怕是丝毫的数据中断,都有可能会对患者的生命造成威胁。这张信息图概述了干扰对医疗物联网设备的影响,以及可以采取哪些步骤把干扰其降到最小。

互联医疗保健系统的演进

由于物联网的发展,物联网医疗保健行业在过去的五年中取得了长足的进步。对于医疗保健专业人员和患者而言,这种进步带来的好处是毋庸置疑的。因此,所有新的医疗保健设备和工具都应该是智能的——多个传感器提供无线方式彼此连接以及连接到互联网。

敬请阅读本白皮书,了解飞利浦医疗保健公司的 Phil Raymond 和 Redpine Signals 公司的 Govardhan Mattela 对医疗保健物联网演进的看法,并深入了解医疗物联网测试解决方案的未来。

物联网如何改变未来医疗保健

物联网正在加速成为现代医疗保健的重要组成部分,医疗保健物联网(IoMT) 也随之为医疗保健业带来了翻天覆地的变革。

本白皮书探讨了医疗保健业的关键技术发展,以及他们如何让医疗保健从业者变得更高效。获取有关医疗保健趋势的最新洞见,了解仍待解决的难题。

克服医疗物联网设备的设计和测试挑战

设计和测试医疗物联网设备需要有全面的方法和技术,才能确保最终产品满足最高标准的质量要求。

是德科技的解决方案具备 EMI/EMC 预一致性,可以帮助您将创新的医疗物联网设备更快推向市场。测试、无线测试和元器件表征解决方案,更快地把您的创新型医疗保健物联网设备推向市场。

确保网络快速、安全、可靠

超高可靠性和极低时延通信是医疗保健物联网的基本要求。医疗保健物联网为实现这种通信搭建了牢固的框架,使得远程外科会诊和远程手术梦想成真。即使极其微小的通信故障,都可能对病人的治疗结果造成灾难性的影响。

我们的网络可视性解决方案能够确保您的网络安全、高效、可靠,并能及时提供音频流和视频流,避免了这一风险。

您在测试医疗保健物联网设备时需要帮助?