是德科技为您插上智慧的翅膀

物联网将会给世界带来翻天覆地的变化。智能设备的设计、测试、性能监测和安全防护也面临着更复杂的挑战。我们的物联网测试解决方案覆盖整个网络体系结构:从物理层信号完整性到应用层负载测试和安全。依赖是德科技,您将能够打造可以扩展的物联网。即刻了解如何在是德科技的帮助下成为智能化领域的顶尖高手。

助力您实现智能创新

如今,我们身边遍布着无数的物联网设备,而且数量还在继续增加。设计工程师和设备制造商在设计和测试这些设备时,将会遇到相当大的挑战。设计、测试、验证和安全实施变得更加复杂,要求他们必须保证卓越的 5C 性能:连通性、合规性、一致性、共存和网络安全。 

详细了解如何在保持领先的物联网 5C 性能的同时,克服您的设计和测试挑战

游戏开始:狩猎物联网干扰怪物

您自信满满能够消灭干扰怪物?这可不一定。我们开发了这个游戏,考验您对物联网设备共存的了解。看看您是会成为狩猎怪物的高手,还是成为干扰怪物的手下败将。

祝您好运!

关键任务型物联网应用

关键任务型物联网设备和网络要在恶劣环境和偏远位置运作,且工作时间更长、强度也更大,要求极为严苛。但当今世界上有着数十亿物联网设备,每秒钟连线的就有成百上千个,这其中的商机是巨大的。

作为测试和测量领域的领导者,我们可以帮助您了解关键任务型物联网生态系统中的各个部分,包括设备、无线通信和网络,您可能会面临各种挑战。是德科技端到端的解决方案旨在帮助您克服这些挑战,成功开发出强大、安全的设备和网络。

通过物联网解决全球重大问题

面对身边日益严峻的城市化和水污染问题,全球各地的优秀学子抱着极大的热情,踊跃参加是德科技“物联网创新挑战赛”,展开了一场群英荟萃、智慧交锋的盛宴。欢迎收看 2019 年 9 月在美国纽约打响的总决赛,重温赛场经典时刻。

需要帮助或遇到问题?