Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
新兴技术
加速未来的创新
研究工作继续推动量子和第六代(6G)蜂窝技术的发展,并激励工程师克服基础设施和发展障碍,促进这些技术的进步。 作为新一代蜂窝技术,6G 将会进一步改善人与人和人与环境之间的关系。 量子技术将彻底颠覆计算,量子比特将取代晶体管,发挥出当今最顶级超级计算机都望尘莫及的性能。 这些应用需要在高频射频、数字信号生成和处理以及精密功率控制等方面取得突破性的控制力和精度。 无论是最初的研发还是设计和制造,是德科技都能支持工程师改变我们的世界。
6G 研究
新一代蜂窝技术将赋能人们以更新颖独特的方式与周围环境交互,例如即时通信、互联机器人、自治系统以及无线人工智能交互。 然而,为了满足 6G 要求,计算体系结构、芯片设计和材料研究等各个方面都需要取得重大进展。
在太赫兹(THz)以下和太赫兹频谱中,更大的带宽和更短的波长将导致波束宽度缩小,天线和器件需要进一步集成。 是德科技的解决方案提供了远超 5G 技术的先进功能,让您能够应对当今 6G 带来的设计挑战。
更多信息
量子技术
构成宇宙的基本粒子表现出了量子力学特性。 量子计算就是采用量子力学方法高效研究这些特性的结晶,它使用叠加和纠缠大幅提升了算力。 在设计中,研究人员还可以利用量子特性来创建非常安全的通信链路和出色的传感器。
物理学家使用少量量子比特(qubits)证明了量子系统的高性能。 他们当前面临的挑战是如何扩展这些系统来进行实用的计算。 是德科技通过提供高品质、可扩展的电子控制系统来推动这场量子革命,实现精准同步以及灵活的、基于 FPGA 的信号生成和解码。
更多信息
800G
5G 和物联网(IoT)给网络带来了急剧增长的数据量,并对数据中心提出了新的计算和性能需求。 继 400G 收发信机开始在数据中心投入使用,800G 研究也在如火如荼地开展,从而跟上不断增长的带宽需求。 800G 将设计裕量压缩到了最低限度,标准测试要求变得非常复杂。 在开发周期的每一个阶段,您都需要获得可用的解决方案,才能节省测试时间、避免代价高昂的重新设计,从而快速步入成本高昂的制造阶段。
了解更多
需要帮助或遇到问题?