数据中心运营商通过引进下一代收发信机,可以扩大信道容量,保证质量和互操作性,缩短测试时间并降低测试成本,从而能够确保从 100GE 无缝升级到 400GE。先进的调制和解码、表征和一致性测试以及高效率的测试可以解决这些测试挑战。

在数据中心内实施 400GE 技术已经初露曙光。是德科技可以帮助您克服实施挑战,让您更快实现目标。

挑战 1:扩大信道容量

数据中心从 100GE 迁移到 400GE 不是渐进性的演变,而是一种革命性的升级。光收发信机将使用先进的信号调制和编码技术来达到 400GE 速度。这些技术给收发信机制造商带来了新的测试挑战。我们可以帮助您通过应用先进的调制和编码技术,克服数据中心实施 400GE 技术的挑战。

挑战 2:保证质量和互操作性

数据中心运营商需要在他们的数据中心网络中同时支持 100GE 和 400GE
技术。他们不能容忍由于收发信机故障而导致的断网事件。在将新的收
发信机技术引入网络之前,必须对其进行全面彻底的测试,确保其遵循
行业规范,可以实现无缝的兼容性。

网络速度越快、结构越复杂,那么表征和一致性测试就变得越困难和耗时。我们与光元器件和收发信机制造商紧密合作,确保其设计严格遵守
最新的行业规范。数据中心将支持 100GE 和 400GE 同时共存,来自不同
厂商的收发信机彼此之间以及与其他网络组件之间的互操作性至关重要。

挑战 3:缩短测试时间,降低测试成本

数据中心从 100GE 升级到 400GE 所花费的成本中,光收发信机的成本占据很大比重。更高效地测试这些收发信机中的各种数据速率,可以加速设计创新并降低成本。设计的复杂程度和光元器件的数量对收发信机的成本有直接影响。测试时间也非常重要,对收发信机的总成本有很大影响。

高效率地测试下一代收发信机,将可以降低端口平均成本,从而降低功耗并减小占地面积。这个过程从设计收发信机元器件的研发阶段开始,经过收发信机的设计和验证阶段,一直延续到制造测试阶段。让我们帮助您改善收发信机测试效率。

下一个测试挑战——流量负载

随着数据中心云服务、4K 视频和 5G 移动网络业务的快速到来,许多网
络运营商正在从 28 Gb/s(NRZ)信令迁移到更快的 56 Gb/s(PAM4)电气
接口,踏着 50GE、100GE 和 200GE 的脚步,稳步迈向 400GE。

Ixia K400 QSFP-DD 负载模块能够全面验证这些技术。它使用 400GE 端口扇
出(fan-out)线缆,为 400GE、200GE、100GE 或 50GE 多速或单速设备提
供了一款可满足未来需求的测试平台。

PathWave 加速您的开发工作流程

需要帮助或遇到问题?