数据中心互连(DCI)
DCI 是指在一个数据中心内部(intra-DCI)或在两个或多个数据中心之间(inter-DCI)的网络连接。
第 2 页/共 12 页
数据中心基础设施管理(DCIM)
DCIM 解决方案通过对 IT 和建筑设施系统进行整合和分析,提供了洞察数据中心性能的全景视野。
数据中心基础设施管理的目标是解决数据中心运营商和管理者最关心的三大问题:成本、占用面积和功率。
第 3 页/共 12 页
千兆以太网(GE)
按照电气和电子工程师协会(IEEE)802.3 标准的定义,GE 是以每秒 10 亿比特(Gb/s)的速率传输以太网帧的一种网络。
数据中心运营商需要继续将其网络速度从 100GE 提升至 400GE,以便支持 5G 和物联网等新兴技术对快速响应时间和高带宽的需求。
第 4 页/共 12 页
前向纠错(FEC)
一种高级编码技术,用于控制和减少在不可靠或有噪声的通信信道上发生的数据传输错误。PAM4 信令将使用 FEC 编码,因此其信噪比较低。纠错所需的信息与净荷数据一起通过链路发送。
第 6 页/共 12 页
高速外围设备互连(PCIe®)
PCIe 是一种计算机扩展总线标准,能够在计算机处理器与外围设备之间实现更快的数据交换。例如 400GE 驱动器 I/O 互连技术便是这样的一种技术,其中包括 PCI Express,速度可达到 32 千兆次传输/秒(GT/s)。
第 7 页/共 12 页
双倍数据速率 DDR 存储器
优化存储器是使服务器变得更快,以便支持 400GE 速度的另一种方法。DDR 是一种计算机存储器,其数据传输速度是普通同步动态随机存取存储器(SDRAM)芯片的两倍,因为它可以在每个时钟周期内两次发送和接收信号。
每一代 DDR 存储器都拥有比前一代更快的数据速率和时钟频率。DDR5 的速度将比 DDR4 高一倍。
第 8 页/共 12 页
软件定义网络(SDN)
SDN 是一种网络体系结构,通过可编程的集中控制应用程序来实现网络管理和控制。很多企业和服务提供商将转向采用虚拟化和支持 SDN 的网络基础设施,以便实现更敏捷、更经济高效的部署。
第 9 页/共 12 页
网络功能虚拟化(NFV)
网络功能虚拟化(NFV)是一种网络体系结构概念,它将整类网络节点功能自动整合到构建模块中,构建模块可以连接或链接在一起,以创建通信业务。网络功能虚拟化开创了一种高度可扩展、灵活和开放的标准网络体系结构,使服务提供商能够以前所未有的规模和速度提供新业务。
第 10 页/共 12 页
正交幅度调制(QAM)
QAM 是一种二维调制格式,同时能够调制光信号的相位和幅度,并通过光纤传输信号。更高阶的 QAM 信令能够大幅提升数据传输速率,并实现更高的频谱效率。
城域网和数据中心互连将使用 QAM 信令来提供更快的数据传输速率。
第 11 页/共 12 页
深入观察数据中心生态系统
需要帮助或遇到问题?