Choose a country or area to see content specific to your location
数据中心基础设施
让您的数据中心基础设施实现加速创新
是德数据中心基础设施解决方案 - 实现加速创新
数据中心的基础设施一直在不断演进之中。很多数据中心的工作量已经使其不堪重负,而数据需求还在迅猛增长。 数据中心基础设施一直在不断演进。5G 和物联网等新兴技术在网络中产生了极其庞大的数据量。这就对数据中心的计算能力和性能提出了更高需求。
是德科技可以帮助您在产品开发的所有阶段――从设计和仿真、分析、调试到一致性测试--优化数据中心和网络创新产品的性能,并加速将它们推向市场。
数据中心基础设施的元器件和收发信机
许多数据中心目前的运行已经达到容量极限。数据中心运营商需要设法提高信道带宽,实现 400GE 的速度。另外,降低数据传输功耗同样重要。数据中心运营商向收发信机制造商求助,希望在他们的帮助下升级到下一代网络速度。
从 100GE 升级到 400GE,需要进行一系列全新的测试。400GE 元器件和收发信机的测试非常复杂,并且带来了新的测试挑战。您想要升级到下一代收发信机,从而扩大信道容量,保证质量和兼容性,同时缩短测试时间并降低测试成本。我们可以帮助您加速实现收发信机创新。

高速数字系统设计
当数字信号达到千兆级速度时,会出现很多“难以预测”的问题。由于当前迅速发展的工作环境要求极其严苛,您没有充裕的时间深入了解正在测试的技术究竟有多么复杂。数字标准的每次更新换代都会让您的前进道路变得更加崎岖。
在开发产品的所有阶段――从设计与仿真、分析和调试直到一致性测试,您都需要对高速数字设计和数据中心元器件进行测试。我们能够帮助您发现千兆位数字设计的问题,优化性能,加速其上市速度。


电信元器件和收发信机
作为网络运营商,您需要创建一个仿佛在任何情况下都能提供无限容量的基础设施。您需要相干光测试解决方案提供对物理层复合调制光信号的详细洞察力。我们可以帮助您构建数据中心基础设施,满足数据中心不断增长的用户需求。
更多数据中心基础设施资料
-
“是德科技的测试解决方案使我们能够率先向市场上推出采用 PAM4 调制方案且适用于数据中心应用的 400GE 收发信机。”
光收发信机制造商工程副总裁
-
“没有是德科技的精密设备,以及其提供的先进功能,我们就无法开发我们的下一代光元器件。”
光收发信机制造商业务开发副总裁
-
“我们利用是德科技的光测试解决方案来开发自己的 400 Gbps 收发信机芯片,支持更高性能的 100G 单波长 PAM4 技术。”
光芯片制造商产品线管理总监
需要帮助或遇到问题?