Choose a country or area to see content specific to your location
汽车互联
确保汽车互联的可靠性和安全性
到 2025 年,路上的每辆车都将在某种程度上实现 “互联”。 汽车互联将车辆、通信和物联网结合在一起。 现代车辆极其重视安全问题,而且需要多家供应商提供的零部件不仅可以互换,还必须能够可靠地协同工作,这一切都让设计师面临着前所未有的挑战。
幸好,我们最擅长的就是帮助汽车互联走向真正的消费市场。 是德科技可帮助您打造符合实用标准的设备、系统、应用程序,甚至整个车载网络。

5G 为实现汽车互联所需的更高连通性铺平道路
电信技术与新兴的汽车技术正在迅速融合,创造未来的自动驾驶汽车。
是德科技在 5G 设计与测试解决方案中的创新,结合我们对实现自动驾驶技术的关注,将会帮助设计人员和制造商更快地推出功能更强大的汽车互联。
我们与无线技术领域的领先企业紧密合作,共同推进蜂窝、LTE、LTE-Advanced、WLAN(802.11p)、蓝牙和近场通信(NFC)技术发展,确保您的车载通信系统实现完美通信。
现在您可以将 5G C-V2X 设计带到我们先进的测试实验室中,我们的专家可以帮助您完成测试设置,在执行标准一致性测试的同时,更快将您设计的产品推向市场。
胸有成竹地开发 C-V2X蜂窝车联网
随着 5G 不断发展,蜂窝车联网(C-V2X)方面的测试要求也将日益提高。
要对 C-V2X 设计进行全面的性能验证,我们需要一个能够围绕最新测试场景执行射频、协议和应用层测试的测试平台。
是德科技提供了先进的汽车互联测试解决方案,帮助您适应不断演进的 C-V2X 标准。 我们也是业界较早实现 3GPP 射频一致性测试案例验证的企业,能确保您的产品支持未来版本的 5G 新空口(NR)C-V2X 标准。


实现 DSRC 一致性
专用短程通信(DSRC)是一种基于 802.11p 标准的无线通信技术,可实现车辆与周围基础设施之间的高速直接通信,而无需依赖任何蜂窝基础设施。
DSRC 设备和应用软件必须适应不断演进的认证要求,例如针对汽车互联设备的 OmniAir 认证计划。 该认证旨在衡量产品和服务与 OmniAir 规范的合规性,从而确保彼此之间能够实现互操作。
具有 802.11p、DSRC 和 ITS G5 功能的 Keysight V2X 测试解决方案已获得 OmniAir 合格测试设备资质认证――我们将帮助您的 DSRC 设备获得 OmniAir 认证。
Solution Brief
支持汽车互联生态系统

EMI 和 EMC 测试
- 消除对汽车互联的干扰
- 加速执行 EMI 合规性测试
- 实时探测和分析高速瞬态
汽车通信的安全性和便利性
了解为自动驾驶铺平道路的先进技术。

汽车与智能技术的结合
了解针对一些复杂智能汽车技术的更快测试方法。


加快产品上市,降低风险
业界始终坚持实施要求苛刻的安全性和精密测试。 随着车载通信解决方案开始引入 5G 技术和蜂窝网络,力争实现更高的数据速率、更快的速度和更少的干扰,准确的测试结果变得尤为关键。
加快项目进度,增强您的测试能力和容量。 与是德科技测试即服务(TaaS)实验室携手,按照各种标准和规范进行调试、仿真和合规性测试。
更多信息
汽车互联相关产品

N9038A MXE EMI 测试接收机
-
“是德科技与我们的 eCall 开发团队有着密切的合作,致力于满足我们的自动化测试要求。 是德科技及其解决方案使我们研发符合标准、高质量的 eCall 产品的能力大大增强,同时还确保了产品能快速上市。”
欧洲某汽车公司 OEM
-
“是德科技 EXM 无线测试仪及当地是德科技专家所提供的强大技术支持,帮助我们公司大大减少了开发信息娱乐模块的时间和成本。”
日本汽车供应商
-
“我们选择是德科技的 EXM 无线测试仪的原因是,它具有灵活、快速的测试功能,包括只用一台测试仪和一个发射机便能进行 GPS 和 802.11 p 测试。 是德科技当地团队的技术支持能帮我们将测试仪与软件平台相整合,这样我们无需花费额外时间来开发和创建测试装置,即可开始实施新的测试。”
美国汽车供应商
-
“是德科技提供了从台式测试设备到材料科学的广泛、强大的设计和测试解决方案。 他们的方案和当地技术支持有助于我们的工程师加快在汽车电子和物联网方面的创新速度。”
欧洲汽车供应商
需要我们帮助您测试互联系统、应用程序或车载网络吗?