本页介绍的一些解决方案由是德科技旗下的 PRISMA 电信测试事业部开发。如需了解详细信息,欢迎访问 PRISMA 网站。

部署全新的 5G 标准以及提供用户所期待的体验质量(QoE),都要从您的移动网络核心出发。众多新功能要求更高的信元密度。在部署新的无线接入网(RAN)设备时,找到性能与成本的平衡点是一个需要考虑的关键问题。我们可以帮助您针对网络优化和新 RAN 部署做出更佳决策。

面向 5G 成功之路

5G 的强大功能将会开启新的业务模式和收入来源,并提供差异化的服务,从而提高每用户平均收入。是德科技可以帮助您优化网络,尽量减少 5G 部署过程中的风险。

表征 5G NR 空中接口

5G 网络使用了更宽的带宽、更高的频率和相控阵天线。为了部署这类网络,您需要借助新的解决方案来充分掌握空中接口的特性。射频工程师和技术人员需要验证硬件性能,测量通过空中接口(OTA)的信号质量,还需要识别干扰信号。Keysight 5G gNB 外场测试解决方案以 FieldFox 微波分析仪为基础精心打造,提供了全套 5G 网络安装和故障诊断工具。

FieldFox 手持式微波分析仪与相控阵天线相结合,为在外场测量和分析 5G 空中接口提供了独具优势的便携式解决方案。该解决方案充分发挥了支持多种波束宽度的平面相控阵的优势,进一步提升了信道采集、射频探测和信噪比增强等功能特性。

为设备验收测试提供网络仿真

用户的体验质量来源于他们所使用的设备。利用基于实验室的网络仿真解决方案评测设备是否符合规定的排放标准、是否符合 3GPP 标准,以及是否符合自己的验收测试标准。

确保您的 5G 协议研发工具套件可以满足全球的各种频谱要求,并可以高效设计先进 5G 协议功能的原型,包括毫米波频率的波束赋形和非独立用例。

我们的 5G 射频 DVT 工具套件能够利用高度参数化的自动化综测解决方案,测量射频性能和远程无线管理(RRM)特性,为您提供关于无线射频和毫米波参数性能的反馈,包括波束赋形测量,以及由协议驱动的无线功能。

为负载测试提供大规模用户设备仿真

由于 5G 的快速发展,您的移动网络可能要经历前所未有的流量爆发。这种爆发可能会表现为多种形式,因此您的核心网络也需要做好准备。大量突发的机器类通信需要与人类用户所需要的高带宽和谐共存。您的 RAN 和核心网络需要进行扩展,以应对这两方面的挑战。

我们的大规模用户设备(UE)仿真可以通过创建逼真的用户和应用负载、安全威胁和动态移动场景,准确预测出在现实中可能出现的各种问题,从而对您的 RAN 进行完整的测试。使用大规模用户仿真对您的 4G 长期演进(LTE)增强分组核心(ePC)或 5G 新一代核心(NGC)网络进行极限测试,确定您的网络处理这些新业务的能力。仿真在几千个并发设备上运行且正在处理真实语音和数据会话的应用软件,从而验证您的网络性能。

高速数字核心传输与切换

5G 网络所承载的数据量要远远超过此前移动技术所承载的数据量——据思科预计,从 2016 年到 2021 年,IP 流量将以 24% 的复合年增长率(CAGR)增长。为了实现 5G 的愿景,无论是长途网络、城域网等核心传输网络,还是交换和路由设备等,都需要支持急剧攀升的数据速率。

您所选择的核心网络速度对于扩展至关重要。400 Gigabit 以太网(400G、400GbE)技术采用更高阶调制和更快符号率,可以提供更高效的核心网络速度,通过单模光纤最远可传输 10 千米以上的距离,通过多通道电气接口可以实现芯心与芯片或芯片与模块的近距离连接。

数据中心需要采用同时包含连续时间线性均衡(CTLE)和决策反馈均衡(DFE)的 PAM-4 调制方案。城域网和长途光纤链路甚至需要更高阶的调制,例如 16 QAM 或 64 QAM。这些链路必须进行表征和一致性测试,以确保在光收发信机中实现无误码通信。确保您的测试解决方案既包括一致性测试,又能对其进行简化。

监测并保护您的移动网络

移动网络是您实现差异化价值定位的核心组件。想要优化网络性能、为用户提供尽量优秀的体验质量,深入了解您的网络流量是关键所在。移动网络监测需要有一个可视化体系结构,它可以消除网络盲点,并为您了解网络性能提供关键的洞察力。

确保您的移动网络使您能够看到流量瓶颈,轻松诊断那些速度缓慢的应用,监测移动用户的动态,并清晰确定您是否正遭受攻击或正在为 Netflix 和 YouTube 上高达千万级的流媒体用户提供服务。

Verizon 选择是德科技为其打造新的测试设施

Verizon 的 5G 测试设施使用了是德科技的空中(OTA)测试解决方案,争取在美国率先推出 5G 固定无线宽带解决方案。

这个小型天线测试靶室是一个十分完整的端到端远场 OTA 测试解决方案,主要用于 5G 天线、毫米波设备的参数化和信号测试。它可与是德科技一系列 5G 测试仪器相兼容,包括收发信机、UXM 无线测试仪、信号分析仪、信号源和网络分析仪。这一灵活的解决方案具有宽广的频率范围(15-80 GHz)和非常小巧的体积。

在优化您的网络或部署新 RAN 时需要帮助?