协助应对 5G设备测试挑战

每一个全新的 5G 设备都将包含一颗高性能的 5G 芯片,并需要连接到 5G 服务提供商网络。 用户的体验质量(QoE)取决于设备是否充分发挥了功能,包括电池管理、空中无线和天线性能,以及能否无缝连接到外围设备。 任何一方面的缺点都会导致可用性不佳,促使服务提供商和消费者放弃采用该设备。

5G 新空口解决方案

5G 新空口初始标准已经通过批准,首款芯片也已经问世,大规模试验和商业化部署即将拉开帷幕。 新的毫米波工作频段、更宽的传输带宽以及新技术将对您设计、测试和优化 5G 产品的方式提出挑战。

是德科技很早便与行业领先企业合作,携手探索复杂的 5G 技术,以及开发跨越整个工作流程的解决方案,从仿真、开发和设计验证,直至一致性测试、验收测试以及生产制造。

更出色的电池管理

当移动设备进入休眠模式时,其电源要求的电流从几十毫安降至几纳安。 要想优化设备的电源管理,需要精确的小功率测量和 1,000,000:1 的动态范围,以便捕获大功率事件,以及快速进行功耗瞬态分析。

是德科技已获专利的功率测量解决方案可以为您优化功率设置提供非常高的精度。 我们还可以仿真 4G 和 5G 无线接入网(RAN)及信道,使得您可以仿真真实条件下的功耗。

精密的高速数字接口

移动设备芯片和元器件的集成取决于一系列高速数字技术指标。 为了确保高带宽数据传输,达到规定的功耗或电磁干扰(EMI)要求,天线、芯片、外设和处理器均要遵循不同的数字标准。

在移动设备中使用的数字标准每一次升级换代,都会给您的设备性能和产品发布时间表带来潜在风险。 是德科技是很多标准机构的理事会和指导委员会成员,我们在测试互联标准方面所积累的丰富经验可以降低这种风险,帮助您更快推出新产品。

确保您依照最新的数字互联标准来测试设计,最大限度降低设计风险并最大限度提高芯片性能。 请看是德科技针对下列标准的解决方案:

射频和无线资源管理测试

5G 移动设备将会结合使用大家熟悉的 6 GHz 以下频段和高频毫米波(mmWave)频段,在前一个频段中使用新型 MIMO 天线系统,而在后一个频段中使用受到高度关注的波束控制技术。 由于全球各地的频谱分配情况不同,并且设备需要在独立组网和非独立组网场景下使用,所以需要进行的芯片测试非常多。 如果设备设计师使用的信道和流量仿真与运营商架构师和芯片设计师所使用的完全相同,那么设备的射频测试要快得多。

当您使用预先设置且与运营商相一致的测试场景时,设备设计验证测试、无线资源管理(RRM)和射频预兼容性测试的速度也将变得更快。 使用与运营商相同的仿真网络和信道,全方位测试自己设备上的芯片参数性能、物理层和协议功能。

误差矢量幅度(EVM)是测量噪声、干扰信号和非线性失真等众多关键的品质因数之一。 对于这种类型的任何一个关键品质因数,您的 5G 研发测试台需要表现得比待测设备好得多。 对于设计的任何一项关键品质因数,请务必使用与移动运营商的网络设备制造商相当的深度进行测量。

波束赋形测试

波束赋形是 5G 毫米波通信系统中的关键技术。 为了确保通信高效和可靠,设计人员需要跨越从设计和验证到制造的整个工作流程,在线性和非线性条件下,对波束赋形器集成电路内的关键元器件进行严格的性能测试。

5G 协议测试

每一个搭载了新 5G 芯片的新设备都将接受一系列测试,例如:特性上电测试、功能测试、负面测试、回归测试、KPI 测试、数据吞吐量测试和总体设备性能测试。

确保您的协议测试解决方案能够在软件平台上提供全面的协议堆栈,以及基于运营商的成熟测试例。 您需要使用一套系统在逼真的仿真环境下处理射频、中频(IF)和毫米波频率。

将 5G NR 规范转化为开始量产的商用产品

运营商和设备供应商已经开始在全球范围内进行外场试验,竞相推动 5G 技术实现商用的进程。 首批推出的 5G 产品包括用于固定无线接入业务的客户端设备(CPE)单元,可在部分美国城市提供数千兆位的数据吞吐率。 不久之后,全球多个地点将推出移动热点和移动智能手机。

移动设备制造商利用可扩展的解决方案优化 5G 开发

一家全球闻名的移动设备制造商需要技术合作伙伴提供毫米波和空中解决方案,并要求解决方案的性能和功能能够让 5G 设备更快上市。 他们希望网络仿真解决方案能够简化从早期的原型设计到验收和制造的设备开发工作流程。

仿真现实中的无线信道条件

一旦在干净理想的信道条件下获得了出色的稳定性和高数据速率,接下来的挑战就是:要在复杂的、存在衰减和干扰的非理想现实条件下,对移动设备或基站性能进行验证。

一定要确保您拥有可靠的工具,以便在实验室里仿真实际环境中复杂的三维衰减和干扰信道条件,从而按照所有的 5G NR 信号标准和 CA 方案,对基站和移动设备执行端到端的系统性能测试。

需要帮助或遇到问题?