联系是德科技技术专家
BenchVue 软件

示波器控制与自动化

软件套件属于 Pathwave BenchVue 软件

安装到: 计算机


主要特性

  • 快速捕获和记录示波器测量结果,包括屏幕图像、迹线数据及其他测量结果,从而使您可以更深入地了解测试挑战
  • 使用 Test Flow 软件快速开发定制化的测试程序或序列
  • 只需点击三次,就可快速地导出测量结果至常用工具中,例如 MATLAB 和 Microsoft Excel 或 Word,以进行归档或进一步分析
  • 使用随附的 BenchVue 移动版本应用软件远程访问和控制示波器上的测试,随时随地监测或响应长期运行的测试
  • 整合 Command Expert 软件,实现更深入的仪器控制
  • 包括 KeysightCare 软件支持预订
  • 新购 InfiniiVision 仪器中包括许可证

此软件套件包括

  • BenchVue 示波器控制与自动化应用软件
  • 用于示波器的 Test Flow 自动化软件
  • 整合 Command Expert 软件的功能特性,支持更深入的 Test Flow 软件自动化

 


最低软件要求

要使用此软件套件,您必须满足以下要求:

系统要求

此软件套件部分属于……

Pathwave BenchVue 软件 — 应用软件轻松进行仪器控制和自动测试。


详情请见: Pathwave BenchVue 软件

选择配置

US$ 80