联系是德科技技术专家

应用软件

是德科技用于仪器和计算机的测量应用软件能够跨越各个行业、技术
和生命周期阶段,更快进行深入分析。

示波器软件

  • 广泛的一致性测试和调试示波器测量应用软件。可以执行 DisplayPort、DDR、PCI Express 和 USB 等标准的一致性测试。调试和分析 CAN/LIN、I²C/SPI、FPGA、MILSTD1553、JTAG 和 RS232 等。

网络分析仪软件

  • 简便的应用软件可以与矢量网络分析仪配合使用,对设计进行故障诊断。精确、深入地表征无源/有源器件和材料的特征。测量增益、脉冲、噪声系数、时域和介电常数等参数。

FieldFox 手持式分析仪软件

  • FieldFox 手持式分析仪具有精确的信号测量功能。其测量结果可用于日常的维护工作或深入的故障诊断。测试电缆、天线、信号功率等。

PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)

  • 软件工具提供全方位的信号分析和设计优化。测量 5G、物联网和雷达等广泛的信号。通过频域、时域和调制域分析获得更深入的洞察。

PathWave X-Series Measurement Applications

  • 经过验证、即时可用的测量应用软件可以与 PXIe 和 X 系列信号分析仪配合使用。简化复杂的测量任务,并获得可靠的测量结果。查看和了解蜂窝、无线和航空航天/国防行业中所使用的器件和设计的性能。

Nemo 无线网络解决方案

  • 无线网络优化、测量和分析工具。提高自动化程度,简化工艺流程,从而改善工作效率。使用 SaaS 和云端解决方案,可以实时执行测量与分析。

信号优化器软件

  • 软件能够简化射频、微波和毫米波频率上的复杂宽带信道校准。通过基于方框图的设置菜单,快速整合测试系统和硬件。通过对设备关键点进行正确校准,满怀信心地验证 5G 和宽带系统设计。

PathWave Signal Generation

  • 在计算机上运行的、功能全面的软件可以灵活生成信号。蜂窝、无线连通性、航空航天/国防、广播和通用应用。支持各种信号生成硬件。

无线测试仪软件

  • 适用于蜂窝和无线连通性器件的测量解决方案。优化测量、自动执行测试,使复杂、耗时的测量/分析变得快速而简单。简化研发和生产阶段中的器件测试。

逻辑分析仪应用软件

  • 提供逻辑分析仪的各种测量、分析和控制功能。可以显著缩短设置逻辑分析仪测量的用时。通过可定制的测量显示界面,可以只查看您所关注的信息。

EasyEXPERT group+ 器件表征软件

  • 从设置到数据管理,高效实施器件表征。交互式菜单操作/使用半自动晶圆探头对整个晶圆实施自动测试。与 B150X、E526x/70、B2900 精密型电流-电压分析仪配合使用。

频谱监测软件

  • 自动频谱监测、信号拦截、采集和分类软件。快速、精确地定位目标射频发射机。适用于干扰侦测、识别、定位和报告。

PathWave BenchVue 软件

  • 在计算机上运行的软件可以配置各种仪器控制功能和测量。用户无需熟悉仪器知识,即可快速创建自动测试序列。直观地控制仪器、执行自动化测试和深入的分析。