Vision X 网络数据包代理

为当前和未来的数据中心提供可扩展的可视性

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

特点

  • Web 界面使用方便,具有点击功能
  • 每个机箱可以处理高达 2 Tbps 的数据
  • 高弹性,双主动内联和带外功能
  • 内置线速筛选和无损处理功能
  • 多达 60 个多速端口的灵活性,有助于每个机箱从 10G 升级到 100G
  • 同时支持内联和带外监控功能
  • 支持 Ixia 光纤控制器(IFC)
  • 3 RU

两倍的性能,不会丢失数据包

vision x 标识
vision x 网络数据包代理

Vision X 是是德科技的高性能、高密度网络可视性解决方案。 仅在三个机架中,即可让您获得最多 60 个 10 到 100G 的多速端口。 每个机箱通过专用的 FPGA 硬件最多可处理 2 Tbps 的数据。因此,您可以保证永远不会丢失任何数据包。 Vision X 带有可定制、可拆卸的模块托架,可以根据您的需求进行扩展,而无需增加占地面积。

边缘计算正在推动网络变革

我们的网络充斥着边缘设备和应用程序的数据,但用户对此仍然不满意。

他们想要更多的带宽和更快的连接。

数据激增带来了新需求,而网络的升级、更新和更改必须满足这些新需求。 是德科技的 Vision X 网络数据包代理旨在实现增长和灵活性,满足现在和未来的网络需求。 使用 Vision X 大幅扩展可视性和安全性。

提高网络基础设施的投资回报率

阅读电子书,了解 NPB 如何提高投资回报率。

在可视性架构中设置 NPB(比如 Vision X)至关重要。 NPB 带来的一个主要好处是,可以提高网络基础架构的投资回报率(ROI)。

专为您的下一代网络打造

随着数据中心的发展,继续利用 Vision X 网络数据包代理保持可视性。 升级下一代技术非常简单,无需替换现有的安全性和工具监控工具。

Vision X 可以帮助您查看网络上的数据。 这为您提供了相关信息,可以帮助您做出更好的业务决策,确保网络持续平稳运行。

利用 Vision X 实现移动核心可视性

通过高度精确的订户检测和大规模负载平衡,移动网络运营商可以获得定制的可视性流量。 在 MobileStack 页面上找到更多信息。

Vision X 与 IFC 兼容

Vision X 网络数据包代理与 Ixia 的光纤控制器(IFC)技术兼容,后者是用于设备管理的 SDx(软件定义的一切)控制器。 IFC 是一个高度可用、灵活且易于使用的智能监控平台,可以在物理和虚拟网络环境中工作,帮助您通过一个单一的窗格进行查看。

斩获 2019 年东京 Interop 最佳展示特别奖(Best of Show Special Prize Winner)

Vision X 在 Interop Tokyo 展会上荣获“最佳展示奖(Best of Show Awards)”特别奖。

特色资源

需要帮助或遇到问题?