MobileStack

专为移动运营商演进分组核心量身定制的可视化情报

TradeStack 图标

MobileStack 简介

Keysight MobileStack 可以提供针对移动核心网的用户级流量可视化。 通过部署 MobileStack,您可以关联 GTP 和 SIP 流量中的用户面和数据面,这样监控探测器就能更高效地执行任务,同时帮助您更有力地控制移动网络。

是德科技的移动核心可视化

随着 5G 在世界范围内的推广,移动用户的数量正在迅速增加,同时,用户使用移动设备执行的任务也比以往任何时候都复杂得多。 为了解决这些问题,服务提供商正在实施移动核心可视化。

Keysight 5G 可视化解决方案包括基于 Vision X 的 MobileStack ,这是我们目前性能最高的移动核心可视化平台,专门用于推动您的服务保障平台过渡到 5G。

MobileStack 可以关联数亿个用户会话和每个机箱大约 2000 G 的用户面流量,并且是全新构建以实现 5G 性能。

支持 MobileStack 的产品

 

 

具有 GTP 关联功能的 Vision X

具有 GTP 流量分配(ELB)功能的 Vision X

GSC 7433

Vision ONE

CloudLens

特性
GTP 关联 X   X   X
GTP 负载均衡 X X X   X
GTP 流量分配   X      
用户过滤 X   X X X(仅限拒绝)
允许列表 X   X X  
抽样 X   X X  
用户过滤 X   X    
碎片化
X   X X(仅限 SIP)  
备份和还原 X   X    
GRE 发起 X X X   X
GRE 终止 X X     X
PacketStack 同步功能 X X      
3GPP 接口支持
S1/S11 X X X X X
Gn
X X X   X
S6a         X
S1MME
        X
S5
X X X X  
S8 X X X X  
S2b X X X    

移动核心可视化

可视化

用户满意度推动移动运营商的业务稳健发展。 运营商需要监控架构仅提供所需要的信息,以便缩短关键问题的平均解决时间(MTTR)。 一个可以帮助他们管理服务质量、监控体验质量的基础设施。

无论是在物理部署、虚拟部署还是混合部署中,运营商都需要针对演进分组核心(EPC)量身定制的专业可视化能力,用来打造可扩展的监控基础设施。 MobileStack 功能可以为运营商提供所需的用户感知可视化。 Keysight GTP 会话控制器(GSC)、具有 VoIP 功能的 Vision ONEVision XCloudLens 可以提供这些功能。

特色资源

需要帮助或遇到问题?