Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 网络可视化
- 旁路交换机
- iBypass DUO
高性能、高性价比旁路交换机
内联安全和监控工具可以帮助网络运营商预防事件发生、检查加密流量、阻止不良 IP,等等。 但是,这些安全和监控工具同样可能变成故障点,导致整个网络瘫痪,从而影响用户并威胁到过程中的安全性。
旁路交换机可以解决这个难题! 它们提供了一种能够预防故障的方法来实现内联安全,而不会影响正常运行时间或用户体验。
是德科技的最新内联旁路交换机 iBypass DUO 可以确保运营商在安全性方面获得弹性,同时维持正常运行时间且不影响用户体验。
iBypass DUO 与市面上的其他旁路产品不同,它具有两个管理接口、两个电源故障选件以及众所周知的其他旁路功能。 iBypass DUO 可以独立部署,也可以与网络流量汇聚工具一起部署,功能特别强大。
此外,我们的架构控制器集中管理器是一个强大的、适用于旁路交换机的中央管理工具,可以简化并加快 iBypass DUO 的配置以及对几十到几百个设备的管理。 它是大规模部署必不可少的工具,并且适用于所有 Keysight iBypass 交换机。

功能特性

- 提供四种型号,具有高密度配置
- 两种模式(单模和多模光纤选件)支持单链路和两个安全工具或NBP。
- 两种模式(单模和多模光纤选件)支持双链路和四个安全工具或NPB。 该型号可以作为一个或两个独立的旁路交换机进行部署
- 所有端口均支持全线速
- 既可以独立运行,也可以与网络分流器一起运行
- 冗余电源:可热插拔、可现场更换的内置电源
- 1U 内联旁路设备——1G 或 10G。 内联和带外部署选件。

iBypass DUO 具有两个管理接口,方便您在需要的时候访问旁路交换机! 就像墨菲定律所断言的那样,即使使用旁路交换机保护网络,网络也有可能发生故障,导致我们在关键时刻无法访问旁路交换机。
这就是 iBypass DUO 配备两个管理接口的原因。 无论发生什么情况,都您可以访问旁路,可以启动和关闭工具,从而保护网络和正常运行时间。

iBypass DUO 支持在单个器件中部署和管理多个工具。 这些工具既可以采用双主配置,也可以采用主–备配置,以便组织为其环境建立最合适的架构。
是德科技独树一帜地在其旁路交换机中提供这一有助于真正实现弹性的功能,从而确保网络发挥最佳性能。

如果发生电源故障或者是工具故障之类的网络事件,它可以在故障情况下打开或关闭。
- 在故障打开期间,如果旁路断电或安全工具关闭,数据(会在未经检查的情况下)还会经过网络进行传输。 如果某些特定工具的优先级不如保持网络正常运行的优先级高,您可以选择这种方案。
- 在故障关闭期间,网络流量停止转发,网络有效关闭。 如果连接了对监控至关重要的工具或链接,在这种情况下您宁愿停机也不希望出现未经检查的流量,您就可以选择这种方式。

是德科技旁路还提供预配置心跳。 尽管其他提供商也可能会提供心跳功能,但是设置可能会比较复杂,而且容易出现配置错误。 这样会导致部署过程出现差错,产生安全风险。
是德科技团队已经事先构建先进的安全和监控工具来提供心跳信号并进行测试。 您只需在网络浏览器界面上点击一次即可完成心跳设置,可以确保让您知道工具是否发生了故障。

与是德科技的其他旁路一样,iBypass DUO 提供了内置功能,可以从网络接入数据,还可以聚合和复制数据并发送给内联和带外安全及监控工具。 这样可以为您实现更大的灵活性,确保网络正常运行。
使用镜像流量可以通过相同的旁路对安全工具进行带外测试,并在将安全工具用于正式网络之前对其进行验证。 如此一来,在不搭配NPB单独使用时,旁路能发挥更大的功效。
简单易用的操作界面
作为一款旁路交换机,iBypass DUO 具有功能非常强大而使用简单的用户界面。 它利用了与NPB相同的网络到工具端口布局,具有拖放功能和直观的预设置。 该接口可以加快设置速度,降低后续支持和配置成本。

iBypass + Vision 网络分流器

我们的 iBypass 系列交换机既可以单独使用,也可以配合 Vision 网络分流器(NPB)一起使用。 在独立使用时,它们可用于部署防火墙和其他此类门控安全工具。 配合 NPB 一起使用时,它们可以构成规模更大的安全和监控基础设施。
如果配合 Vision NPB 一起使用,iBypasses 能够实现高可用性配置,为复杂的网络需求提供解决方案,从而确保在紧急情况下正常运行。
最佳后卫——外部旁路
iBypass DUO 是一个“外部”旁路交换机,完全独立于各种NPB设备。 它避开了内置旁路交换机在架构方面存在的主要缺陷。 观看此视频,了解更多信息。

特色资源
需要帮助或遇到问题?