IxNetwork

可根据业务需求进行扩展的第 2、3 层网络基础设施性能测试

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

产品特点

  • 测试范围涵盖 1G 到 400G 以太网
  • 生成流量用以仿真真实的用户应用和场景
  • 可在虚拟网络环境中流畅运行,也可在任何商用计算环境中运行
  • 实现端到端测试系统自动化
  • 为路由/交换、多协议标签交换(MPLS)、宽带接入、工业以太网(IE)、数据中心网络和软件定义网络(SDN)提供全面的协议覆盖范围
  • 支持快速隔离业务违规行为,包括全面的流量分析
  • 仿真当今网络中各种真实应用的流量(AppLibrary

问题:日益复杂的网络需要更高性能的测试

企业长期以来一直在测试其网络能否满足更大规模和更高性能的需求。 但是随着网络越来越复杂,确保网络保持最佳性能和弹性也变得越来越具有挑战性。

仅仅测试迟缓的响应时间?那个时代已经过去了:现在,正确的测试工具必须能够评测由成千上万个网络设备组成的复杂网络拓扑,仿真复杂的流量,以及在无数种场景和网络条件下进行极限测试。

解决方案:使用可靠的测试系统来测试复杂且不可预测的网络

IxNetwork 可在充满挑战性的条件下进行性能测试。 IxNetwork 通过扩展能够生成多个 TB 的数据并同时分析多达 400 万条的流量,因此可以用来测试功能更强大的设备和规模更大的网络。

这款功能强大的解决方案还提供增强的实时分析和统计功能,可以仿真从路由和交换、数据中心以太网和软件定义网络到宽带接入及工业以太网的方方面面,实现全方位测试。 图形用户界面(GUI)向导使 IT 团队可以用更少的资源轻松满足各种性能要求。

网络设备制造商(NEM)和运营商正在以前所未有的速度进行创新,从而构建超大规模数据中心网络。 其中也包括测试对象和测试方法的创新,以期先于竞争对手将高质量的解决方案推向市场。 此信息图突出显示了为确保端到端连通性和安全性而需要进行验证的关键网络测试领域。 点击图中红色文字了解更多信息。

业界首个用于高速以太网的 MACsec 测试解决方案

在当今瞬息万变的网络环境中,您需要通过严格的测试来保证 MACsec 部署的可靠性。 这需要将云端和数据中心工作负载中的流量真正混合在一起,以便准确验证加密吞吐量、服务在密钥轮换期间的连续性以及在各种不良条件下的稳定性。

IxNetwork 是是德科技首个专为高速以太网打造的 MACsec 测试解决方案。 它提供硬件加密功能,可以实现线速吞吐量、动态密钥配置和卓越性能。 现在,您可以全面测试自己的 MACsec 设计、实施和互操作性,确保大规模部署的质量和性能达到优秀水平。

IxNetwork MACsec 测试解决方案介绍

MACsec 拥有独特承诺——可在不影响性能的前提下保护动态数据。作为关键加密技术之一,MACsec 现已随着许多新一代的芯片、路由器和交换机一起提供。 它为高速以太网带来线速加密吞吐量,这种能力对云和数据中心运营至关重要。 是德科技的 IxNetwork 提供了部署 MACsec 所需的严格测试。

使用 IxNetwork Web 版本提升测试能力

IxNetwork 的互联网应用程序提供了一种简单、轻巧的新方法,使用户可以随时随地轻松连接并运行测试。 现在,您再也不用执行繁琐的操作安装客户端应用程序,而是可以让测试在后台运行,并通过内置会话共享与全球的对等节点实现共享和协作。 原生 IxOS 机箱和基于 Linux 的 IxNetwork Web版本可以迁移到完整的 Linux 环境。IxNetwork Web Edition 可作为独立VM 运行,也可安装到机箱中运行。

Web 版本包含功能丰富的 GUI,方便用户配置 IxNetwork 测试、QuickTest Web 版本和 REST API 浏览器。 能够在 GUI 和 REST API 浏览器之间切换,轻松实现自动化。

特色资源

需要帮助或遇到问题?