Hawkeye:主动网络监控

可以执行主动/综合网络性能监控,掌控用户体验

您是否已经拥有此产品? 访问技术支持

不要等问题真的发生时再四处“救火” Hawkeye 可以帮助您主动出击,提前发现和消灭隐患。

您的网络在不断发生变化。 SD-WAN、5G 和边缘计算都会影响网络的感观、特性和响应速度。 您的用户来自不同的城市、地区、国家甚至是不同的大洲。 如果客户和员工需要随时随地访问关键应用,那么一旦服务中断,后果可能会很严重,例如产品推迟上市、客户忠诚度下降以及您的竞争优势受损。

新一代网络需要更先进的性能监控技术。 因此,许多网络运营团队纷纷选择使用 Keysight Hawkeye 来保持服务质量(QoS),提前避免问题出现。

Hawkeye 是一个主动网络监控平台,可以协助您轻松完成下列任务:

  • 通过实时监控 QoS,及时掌控用户体验
  • 主动检测、诊断和修复性能问题
  • 通过仿真即时网络流量,准确验证部署情况
  • 监控从核心到边缘的分布式网络
  • 通过逐跳可视化功能加速诊断和解决问题

关键评测指标

网络监控图标

主动 QoS 监控

通过实时监控用户体验,尽快掌握网络状况。 主动服务质量(QoS)监控可帮助您主动发现问题并迅速排除故障,从而尽量延长正常运行时间。

Wi-fi 监控图标

Wi-Fi 监控

移动性、自带设备以及物联网的飞速增长,要求您提供出色的 Wi-Fi 连通性。 Hawkeye 可以帮助您检测中断和瓶颈问题,以免用户体验受到影响。

互联网和应用监控图标

互联网和应用监控

企业的员工分布得比过去更加分散。 Hawkeye 确保他们能够一致、高质量地访问本地服务和云端服务,从而轻松保持沟通、协调和协作。

云监控图标

云监控

云托管基础设施能够将关键流量发送到您的网络之外,供 SaaS 应用使用。 Hawkeye 能够让您洞察云端,从而主动检测、诊断和解决接入问题。

什么是主动监控?

提前防范网络性能问题,而不是亡羊补牢

如果您的业务需要依靠高性能来保障,您绝不能等到监控工具检测到问题才行动。 您需要主动出击,将问题消灭在萌芽状态。 这就是主动监控(也称为综合监控)的价值所在。

请观看这段小视频,了解主动监控的业务价值。

通过机器学习厘清混乱局面

原始网络和应用数据的数量和传输速度都在不断提高,网络运营团队通常难以将原始性能指标与实际网络问题挂钩。 海量信息从四面八方蜂拥而至,很容易让人不知所措。

有鉴于此,Hawkeye 使用了机器学习方法来帮助网络运营团队了解其日益复杂的网络。 借助自动阈值和异常值检测,Hawkeye 可以快速厘清混乱局面,并立即向您报告发现的潜在问题。 异常值控制面板为您提供快速的深入分析和根本原因分析,而灵活的敏感度标准则使您可以按照具体的质量阈值条件轻松自定义报警。

获得 Skype for Business 认证

立即开始使用 行动吧!

免费试用 Hawkeye 30 天。

别等着意外发生而付出沉重代价。 借助一个可以帮助您预防各种意外的平台,将网络性能监控提升到新高度。 立即开始免费试用,只需短短几分钟即可上手,向着改善用户体验、更快进行故障诊断和提高 QoS 迈出第一步!

详细了解 Hawkeye

特色资源

需要帮助或遇到问题?