HIGHLIGHTS

在 TAP 测试序列中轻松整合 LCA 测量

  • 进行光/电、电/光和光/光等光谱测量的测试步骤
  • 针对配有单端或平衡射频端口的器件的测试步骤
  • 为测量设置、校准和去嵌入提供清晰的步骤配置
  • 在 TAP 结果查看器中提供结果显示模板

支持的仪器

  • 基于 PNA 的光波元器件分析仪:
  • N4373E、N4373D、N4373C、N4373B
  • N4375E、N4375D、N4375B
  • N4376E、N4376D、N4376B

KS8150A DMM Instrument PluginKeysight Test Automation on PathWave(TAP)是一款基于 Microsoft .NET 的现代化应用软件,既可以独立使用,也可以与更高级的测试执行软件环境结合使用。您可以将这些仪器插件所提供的测试步骤添加到工作流程序列中,并且无需使用仪器级的编程命令。这些 LCA 插件通过处理与 PNA 仪器以及与 LCA 光学硬件和软件的接口,进一步简化了自动化过程。为简化配置,在这些步骤中还提供了进行 LCA 测量所需的 PNA 设置。

Free Trials

N4370P01A LCA TAP Plug-In

N4370P01A LCA TAP Plug-In

Interested in a N4370P01A?

Want help or have questions?