本页中的解决方案均由是德科技旗下的 Ixia 部门开发完成。如需了解详细信息,欢迎访问 Ixia 网站。

云服务、移动性、物联网、虚拟化和 SSL 安全都会大大增加企业网络的复杂性。越来越多的网络攻击导致监测程序需要访问数据流、满足更好的合规性要求,以及具备更好的安全防护功能。

网络监测、合规性及系统的安全性,都需要与网络所能提供的数据一样出色。提升您的网络乃至公有云、私有云或混合云的可视性。通过网路分流器、旁路交换机和强大的网络数据包代理程序,加快故障诊断,最大限度地减少停机时间。

您是网络监测术语方面的专家吗?

如果不是,接下来您可以了解所有这些术语的含义。成为这方面的专家比您想象的要容易。事实上,它就像网络可视性的基础知识一样简单。

增加您的网络可视性

网络监测和可视性

在您的网络上,应用越来越多而且分布越来越广,您需要持续地对其进行监测。请确保您为网络发展和网络可视性构建了恰当的网络体系结构。更好的网络可视性需要高性能的网路分流器和网络数据包代理程序,以便以最小的运营成本来最大限度提高正常运行时间。

网络安全安装的权限

网络安全需要的不仅仅是防火墙,它需要多层保护、高速 SSL 解密和可编程旁路选件来提高安全系统投资的有效性。

测试您的网络安全性

确保您的整个网络架构(包括每个网络应用设备和云应用程序)能够抵御最新攻击。与真实流量混合,模拟最新网络攻击。

网络安全测试——BreakingPoint 功能
通过将一系列的威胁载体与最新应用程序、用户行为和加密措施相混合,来验证网络的安全防御能力。

BreakingPoint VE 软件
即 BreakingPoint 的虚拟版本(纯软件)可验证较小规模网段的安全防御措施,使您可以自定义应用和威胁流量的规模大小。

BreakingPoint on AWS 软件
BreakingPoint 的亚马逊网站服务(AWS)版本通过一系列完整的威胁载体来验证 AWS 云应用的安全性。

BreakingPoint Cloud 平台
一个软件即服务(SaaS)的网络安全评估平台,具有极为广泛的漏洞和攻击仿真能力。

需要帮助或遇到问题?