快速发展的通信行业

现如今,整个世界已经互联互通,但是最终用户还是在追求更快、更敏捷和更可靠的连接,加快推动通信领域的创新步伐。

通信链路包含有线和无线两种形式,涵盖了从以太网、光纤、蜂窝无线到其他无线数据通信(如 Wi-Fi)等全部方式。

因此测试需要跨越的领域不断增加,从基带蜂窝信号到辐射空中波形都需要进行测量。工程师可能使用手持式用户设备进行端到端测量,然后由互联网数据中心评测测量结果。是德科技拥有极其渊博的专业技术,能够帮助您解决最复杂的通信难题。

测试和验证您的蜂窝创新

我们全面的蜂窝解决方案可以帮助您设计用于先进研发的系统级仿真,测试和验证设计,执行预兼容性和一致性测试,提升制造测试能力以及优化已部署网络的性能。

是德科技提供包含 4G LTE、4G LTE-Advanced、4G LTE-Advanced Pro 和 5G 新空口在内的全套蜂窝设计与测试解决方案,涵盖整个产品开发生命周期。

掌握无线标准

最终用户的需求在不断变化,因此通信行业所采用的无线标准和技术也在发生变化。了解这些变化以及它们给设计、测试和部署带来的复杂挑战,对于您快速适应变化并保持竞争优势至关重要。

是德科技的解决方案将为您创造机遇,助力您迅速获得成功。让是德科技帮助您的无线通信愿景变成现实。

定位服务测试解决方案

移动设备中基于位置的应用不断增加,因此设计人员需要在智能手机和平板电脑等移动设备中设计并测试 GNSS(全球导航卫星系统)和辅助 GPS 接收机。尽管这是一种单向技术,但基于卫星的定位服务却会与许多其他通信共存并给它们带来提升。

是德科技的解决方案包括 GPS 卫星导航系统(包含伽利略、GLONASS 和北斗系统)的端到端仿真建模,真实环境中的多卫星 GPS 信号生成,以及 SUPL(安全用户平面定位)测试的完整空中功能测试。

支持陆地移动无线电通信技术的发展

双向无线通信可为应急人员和其他任务关键型用户提供基本通信功能。随着无线通信继续向新数字技术迁移,更宽带宽、更高频率以及不同无线制式给制造商带来了复杂的测试挑战。我们可以帮助您以更低成本更快测试您的无线设计,从而将产品更快推向市场。我们的自动化功能还可以帮助您建设智能工厂,更灵活地测试您的陆地移动无线电产品。

需要帮助或遇到问题?