外场套件中的每一件工具都必须具有其不可替代的作用。Keysight FieldFox 微波分析仪的设
计理念是让您对测量高枕无忧。FieldFox 适用于进行常规维护、深入故障诊断或介于两者间
的任何工作。它集微波电缆、天线测试、频谱分析、矢量网络分析等功能于一身,可以满
足您的各种测试要求。无论用户需要去什么地方工作,FieldFox 都能执行出色的微波测量。

FieldFox 坚固耐用,适用于恶劣环境,符合 MIL-PRF-28800F 2 级标准,带有防水底盘、键盘
和可承受冲击和振动的外箱,工作温度范围为 -10ºC 至 +55ºC。

可用性通过现场验证,能在更短的时间内获得更好的结果。明亮的低反射显示屏和背光按
键,支持您在阳光直射或黑暗的环境下轻松查看,直观的用户界面简化了复杂的设置,只
需按下很少几个按键即可开始测量。

FieldFox 手持式射频和微波分析仪

电缆和天线测试

通常需要进行电缆和天线测量来验证射频和微波传输系统和天线的电气性能和进行故障诊断。

在射频和微波通信行业,沿着连接发射机及其天线和天线及其接收机的同轴电缆进行的测量称为 “线路扫描”。线路扫描通过使用 FieldFox 提供的故障定位(DTF)测量功能来估计故障点的物理位置或传输线上的损坏。

您可以通过信号反射、回波损耗或电压驻波比(VSWR)进行天线测量,以验证安装现场的天线的性能。如果在安装现场需要多个天线,使用 FieldFox 可以验证天线到天线的隔离。

雷达安装与验证

任务关键型雷达系统,如民用空中交通管制和军用防空雷达,必须始终
保持运行状态。这就需要在安装、日常维护和深入故障诊断期间进行精
确的系统性能验证。到目前为止,唯一的选择是使用昂贵且耗时的实验
室级测试设备。

FieldFox 手持式微波分析仪具有射频线路可替换单元(LRU)测试所需的
所有仪器功能。它采用人体工学设计,重量仅为 7.2 磅,目前还没有其
他手持式仪器 能够提供这些功能。

  • VNA
  • 频谱分析仪
  • 矢量电压表
  • 峰值功率计
  • 功率计
  • 电缆和天线分析仪

卫星地面站维护

卫星地面站必须提供非常高的上行链路发射功率,在下行链路上接收非
常低的信号,并补偿由于天气以及卫星和地面天线变化引起的链路变化。

卫星地面站有许多复杂而精密的射频和微波元器件和子系统,如天线子
系统、波导、同轴电缆、滤波器、低噪声放大器(LNA)、低噪声块下变频器(LNB)、块上变频器(BUC)、高功率放大器(HPA)和行波管放大器(TWTA)。

FieldFox 是一款多功能工具,可以处理更宽的频率范围,是卫星地面站维护、操作验证和安装测试的理想选择。

干扰搜索

在处理快速移动、难以捉摸的信号时,设计和故障诊断任务可能有一定的挑战。此外,如果这些信号存在于复杂的多信号环境中,挑战也会增加。我们需要一个可以消除死区时间的新工具来检测最具挑战性的信号。

FieldFox 手持式分析仪具有实时频谱分析(RTSA)功能,频率最高可达 50 GHz。现在您只需要一台这样的轻便型综合设备,就可以自信地实时捕捉每一个干扰信号。FieldFox RTSA 让您能够检测、定位和减轻干扰问题。

最高可达 50 GHz 的实时频谱分析

需要帮助或遇到问题?