扩展您的数据采集能力

购买主机即可免费获赠 DAQM901A 20 通道多路复用器模块

在测试现代电子器件时,工程师们日益需要定时对许多不同的数据点进行采样。这些数据点通常属于不同的信号类型。DAQM901A 多路复用器模块极大扩展了 DAQ970A 和 DAQ973A 平台的功能,使您能够同时扫描多达 20 个通道以及多种不同类型的信号。

在指定时间内购买 DAQ970A 或 DAQ973A 和 DAQM909A 数字化仪模块,您可以免费获赠 DAQM901A 多路复用器。

关于 Keysight DAQ970A/DAQ973A 和 DAQM909A 数字化仪

Keysight DAQ970A DAQ973A 在一个综合高性能系统中提供了新一代数据采集功能。这使用户在与传统 34970A/34972A 系统保持兼容之外,还可以灵活地执行各种测量功能。它内置先进的 6 ½ 位数字万用表(DMM),使您可以快速而精确地执行测量。内置模数转换器具有很高的分辨率,测量速度高达 50,000 读数/秒。该系统还配有直观的 LCD 屏幕和软件键,可轻松进行配置并以多种格式显示测量结果:数字、条形表、趋势图和直方图。

Keysight DAQM909A 数字化仪模块进一步扩展了 DAQ970A/DAQ973A 系统的功能,可以同时监测多个实时动态信号,满足您最苛刻的应用需求。它拥有多达四个同时采样输入通道,支持差分输入。每个通道都能设置为以 24 位分辨率、100 kSa/s(频域)至 800 kSa/s(时域)采样率进行采样。每个通道都可以通过独立编程,设定为四种输入模式之一以及电流源设置。

开始日期:
2020 年 2 月 1 日

截止日期:
2020 年 9 月 30 日

促销代码:
6.042

适用国家/地区:
美国、加拿大、墨西哥、巴西、亚太地区(包含大中华区)、EMEAI(不包括俄罗斯、土耳其和以色列)

立即索取 DAQ970A/DAQ973A 主机和 DAQM909A 数字化仪模块的报价!

千万不要错过本次促销活动!

需要帮助或遇到问题?