Choose a country or area to see content specific to your location
白皮书
为了解决网络拥塞和带宽挑战,无线设计人员正在转向更高频率,并结合使用系统仿真以缩短设计时间,确保其设备符合 5G 新空口规范要求。
不断增加的移动数据消费使无线网络运营商夜不能寐。由于频谱过度拥挤,用户们经常会遇到连接掉线和传输速度下降等问题。对于带宽问题,一种解决方案便是增加更多频谱。5G 生态系统正在转向使用更高频率和毫米波(mmWave)频谱,以解决过度拥塞和带宽问题。毫米波频谱是 5G 新空口规范的核心组成部分,它可在 24 GHz 至300 GHz 之间提供大量连续频段,更有力地支持新的 5G 应用。
设备设计人员正在使用相控阵和波束赋形等技术来克服毫米波信号传播损耗较高的缺点。通过在整个设计过程中实施仿真,他们可以更经济高效地加快实施这些技术。
系统级仿真为开发复杂电子系统提供了一条捷径,让您可以显著缩短毫米波元器件设计的时间并降低相关成本。了解 PathWave 系统设计(SystemVue)软件,并开始将系统级设计与射频电路仿真联系起来。使用 PathWave 系统设计软件,您可以更快适应不断演进的无线标准,准确验证物理层系统设计并与测试设备进行互动。
下载白皮书“使用仿真克服毫米波设计 所面临的 3 大挑战”,您将了解用于克服毫米波设计挑战的三项仿真技术 :
1. 信号可视化显示与验证
2. 避免杂散谐波和互调干扰
3. 连通仿真设计与原型制造
解锁内容
免费注册
*Indicates required field
感谢您!
您的表格已成功提交
Note: Clearing your browser cache will reset your access. To regain access to the content, simply sign up again.
×
请销售人员联系我。
*Indicates required field
感谢您!
A sales representative will contact you soon.