Column Control DTX

使用实时频谱分析(RTSA)应对外场射频和微波干扰的挑战

应用指南

随着通信网络中采用的无线技术越来越多,不可避免会产生干扰问题。无论是何种类型的网络,系统噪声都会影响网络性能。噪声可以自内部或外部产生。

管理干扰的水平决定了服务品质。例如,控制 LTE 网络中的上行链路噪声可以显著改善网络性能。在企业无线局域网 LAN 中,适当的信道分配和复用可以确保网络达到预定的连接速度;而卫星地面站中优化的天线位置/方向图则有助于增强各种气象条件下的通信可靠性。为了检测要求严格的信号以及诊断网络问题,测试人员在外场必须拥有实时频谱分析 (RTSA) 能力。

下载应用指南“使用实时频谱分析应对外场射频与微波干扰的挑战”,掌握使用实时频谱分析 (RTSA) 克服外场射频和微波干扰问题的实用方法。了解商用和航空航天与国防 (A/D) 行业无线通信网络遇到的各类干扰。我们不仅揭示了传统干扰分析的缺点,还详细解释实时频谱分析 RTSA 的原理,以及为什么需要实时频谱分析RTSA来诊断猝发信号和偶发信号给当今网络带来的干扰问题。

×

请销售人员联系我。

*Indicates required field

您希望以何种方式进行联系? *必填项
Preferred method of communication? 更改电子邮件地址?
Preferred method of communication?

请通过单击按钮,提供给是德科技您的个人数据。请在Keysight隐私声明 中,参阅有关我们如何使用此数据的信息,謝謝。

感谢您!

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX