是德科技一直在为创造更美好的世界而努力,我们通过提供可持续发展的电子测量解决方案,全力帮助用户加速创新,从而为人们打造全新的生活方式,创造一个安全互联的世界。

改变生活,保护全球,联通世界

是德科技的客户都是技术领域的引领者。他们是梦想家,也是创新者,他们都在为创造安全互联的世界实现种种突破。是德科技通过提供领先的设计、测试、制造和优化解决方案,围绕清洁技术、社会影响和健康、安全保障等领域加速实现突破,从而建设一个更加美好的地球家园。 

清洁技术创新

是德科技在电动交通、可再生能源和物联网(IoT)等方面的颠覆性创新,使智慧城市、智能家居和智慧农业成为可能,为环境的可持续发展创造了有利条件。这些技术的应用减少了全球对重碳燃料的依赖,对能源和粮食生产领域的自然资源进行更有效的管理,并且随着基础设施网络化,支持对土壤、水和空气的质量实施监测。 

然而,这些应用将使电力资源更为紧张,因此需要进一步优化电池技术,延长续航时间,同时也要求业界加速开发、评测和优化先进的网络和技术。

是德科技积极推动清洁技术革命,我们为汽车、能源、网络、通信和物联网公司提供卓越的解决方案,帮助他们设计、测试、制造和监测下一代有利于环境可持续发展的产品和服务。

社会影响和健康

科技为社区的繁荣发展插上了翅膀。智慧城市可以优化社区服务;智慧农业能够最大限度地减少饥饿;可穿戴医疗设备促进人类健康;关键任务型通信确保应急人员在危机关头保持畅通无阻的联络;STEM教育支持经济增长;人工智能(AI)、虚拟现实(VR)和自动化等技术使不同背景、不同能力的人才得到巨大助力,各展所长。 

高质量、互操作性和高性能对于通过技术实现繁荣至关重要,而重中之重是培养下一代技术人员,确保他们有能力从容应对未来挑战。 

是德科技提供了广泛的解决方案,用以对设计进行测试和验证、仿真现实条件并执行测量,以及监控基础设施的部署情况,从而积极支持社会影响事业和健康事业的发展。公司还为未来工程师提供丰富的设备、软件和资源,使他们做好充分准备,迎接下一次技术革命。

安全保障

更快、更可靠的通信、联网设备和人工智能技术支持众多应用领域的新兴创新,包括危机管理、社区安全、医疗保健、新一代航空、自动驾驶汽车和智能设备等。这些应用通过提供适合需求的技术,快速有效地保护人们的隐私权和抵御安全威胁,使全球社区实现通信畅通,安全无忧。 

然而,网络数据、设备和人工智能技术的普遍使用,也可能产生新的漏洞,有可能发生新的、预料不到的安全问题和隐私问题。

是德科技解决方案可以实时测试这些技术的性能、验证它们的安全性以及监控它们的部署情况。这使我们的客户能够在漏洞产生不良后果之前便予以发现和排除,从而可以在普及应用的同时,保护最终用户的安全和隐私,创造安全互联的世界。

可持续发展的电子测量解决方案是数字革命的核心

是德科技是推动数字革命的主力军。是德科技秉承坚忍不拔的企业家精神,以充沛的热情投入创新,致力于为电子设计、测试、测量和优化提供创新的解决方案和值得信赖的洞察力,帮助客户加速创新,创造一个安全互联的世界。是德科技在整个产品生命周期内践行可持续发展的理念,提供广泛、高度可靠且经久耐用的电子测量解决方案,它们经过专门设计,能够为您提供安全的、符合现行法律法规的测量,并以有限的环境资源实现最大价值。 

是德科技已经向市场上推出 3600 多个解决方案以及 30000 多种产品与选件组合;我们的产品组合极其丰富,这一优势使我们能够满足每个细分市场的特定测试和测量需求。此外,我们的硬件产品也非常复杂。即使是一款相对简单的手持式仪器,包含的元器件数量也远远超过一般的消费类产品。请参阅下面的产品复杂性示例。

手持式示波器:1900 个部件

脉冲函数任意噪声发生器:16000 个部件

示波器:25000 个部件

高性能网络分析仪:30000 个部件

面对种类繁多的产品组合和极高的产品复杂性,是德科技需要管理一个庞大的供应链——超过 120000 家供应商和超过 225000 种零部件。关于如何进行可持续管理的更多信息,包括清除和减少不合格部件,请参阅我们的《负责任的采购理念(Responsible Sourcing Pillar)》。

是德科技服务通过以下方式帮助客户保护其在我们设备上的创新投资:

  • 维护――我们的仪器必须在整个生命周期内提供准确和可重复的测量结果。定期校准服务确保测量质量长期稳定。
  • 维修——虽然产品经过了精心设计,可以长期保持卓越的可靠性,但有时也可能会发生故障。维修服务有助于最大限度地减少仪器停机时间,尽量不影响客户的工作。设备在终止销售后仍可继续享受至少五年的技术支持。 
  • 翻新——技术的发展永无止境,我们会持续提供增强和升级,尽量延长设备的使用寿命。当客户需要购买翻新设备时,我们会通过旧机置换活动为客户提供丰厚的折扣;这也有助于鼓励客户将旧设备返回是德科技进行再利用。我们有专门的业务部门负责对旧设备进行翻新,用以再次出售。
  • 回收――设备经过几十年的使用后最终只能进入废品站。  我们的产品最终成为废旧电气和电子设备(WEEE)的比例极小(在欧盟全部 WEEE 中所占比例小于 0.7%)。客户可以把废旧设备返回是德科技,但大多数客户都是按照自己的 B2B 废品处理流程,极其负责地自行进行处理。
 

需要帮助或遇到问题?