Algumas soluções nesta página foram desenvolvidas pela PRISMA Telecom Testing, uma empresa da Keysight. Você poderá ser direcionado para o site da PRISMA para obter informações mais detalhadas.

As novas expectativas de padrões 5G e de qualidade de experiência (QoE) de seus assinantes começam no centro da sua rede móvel. Novas capacidades exigem maior densidade celular. Equilibrar o desempenho e os custos é uma consideração essencial para a implantação de novos equipamentos de rede de acesso por rádio (RAN). Podemos ajudá-lo a tomar as melhores decisões para otimização de rede e nova implementação de RAN.

O caminho para o 5G

As capacidades 5G possibilitam novos modelos de negócios, fluxos de receita e fornecem diferenciação de serviços, que podem aumentar a receita média por usuário. A Keysight pode ajudar a otimizar sua rede e minimizar os riscos durante sua implementação do 5G.

Otimização e medição de QoE

O QoE do assinante é um diferencial importante no segmento de negócios altamente competitivo de operadoras de redes móveis. Seus clientes exigem conexões de banda larga rápidas e não têm paciência para áreas sem sinal ou quedas de ligação.

Nossas soluções de teste de unidades e de registro de dados permitem a medição real das métricas de QoE para serviços e aplicativos 4G LTE que seus clientes realmente usam: YouTube, Netflix, Facebook, Twitter, Dropbox e Instagram. Combine isso com o nosso analisador de RF e de micro-ondas FieldFox e amplie a solução de teste de unidades para medir a cobertura de células e o rastreamento de feixes para novos padrões 5G.

Otimizar a sua rede significa avaliar os cenários dinâmicos da rede. Você pode medir dados reais no campo, emular o comportamento do canal ou uma combinação de ambos com nosso teste de unidade virtual e ferramentas de emulação de canal.

Emulação de rede para teste de aceitação de dispositivos

Os assinantes confiam em seus dispositivos, que é local onde a qualidade de experiência deles começa e termina. Avalie a conformidade do dispositivo com os padrões regulamentares de emissão, a conformidade com os padrões 3GPP e seus próprios testes de aceitação com uma solução de emulação de rede baseada em laboratório.

Certifique-se de que seu Conjunto de Ferramentas de P&D do Protocolo 5G atenda a diversos requisitos globais de espectro e crie protótipos eficientes de recursos avançados do protocolo 5G, incluindo beamforming em frequências mmWave e casos de uso não autônomos.

Nosso Conjunto de Ferramentas de DVT RF 5G mede o desempenho de RF e o gerenciamento remoto de rádio (RRM) com um alto grau de parametrização e automação integrada de testes, fornecendo feedback sobre o desempenho paramétrico de RF e mmWave do rádio, incluindo medições de beamforming, mas também funcionalidade orientada a protocolo do rádio.

Emulação massiva UE para teste de carga

A sua rede móvel está prestes a experimentar um aumento sem precedentes no volume de tráfego graças ao 5G. Esse aumento virá de várias formas, portanto, o núcleo da sua rede precisa estar pronto. Quantidades massivas de comunicação tipo máquina com intermitência repentina precisam coexistir pacificamente com as demandas de assinantes humanos de alta largura de banda. Suas redes principais e RAN precisam ser dimensionadas para lidar com esses desafios duais.

Nossa imensa emulação de equipamentos de usuário (UE) testa sua RAN criando cargas realistas de assinantes e aplicativos, ameaças à segurança e cenários de mobilidade dinâmica para prever com precisão problemas reais. Utilize a emulação massiva de UE para testar seu núcleo avançado de pacotes (ePC) de evolução de longo prazo de 4G (LTE) ou o core de próxima geração 5G (NGC) e determine quão bem a sua rede pode lidar com novos serviços. Simule aplicações em execução em milhares de dispositivos simultâneos, operando sessões de dados e voz do mundo real para verificar o desempenho da sua rede.

5G Network Deployments and Automated Testing
5G Solutions graphic

Transporte e troca de núcleo digital de alta velocidade

As redes 5G transportam muito mais dados do que as tecnologias móveis anteriores - a Cisco prevê que o tráfego de IP crescerá em 24% de CAGR de 2016 a 2021. As principais redes de transporte, tanto metropolitanas quando de longa distância, bem como os dispositivos de comutação e roteamento, precisam suportar taxas de dados drasticamente mais altas para oferecer a promessa do 5G.

A sua escolha na velocidade da rede principal é importante para fazer o dimensionamento. A tecnologia 400 Gigabit Ethernet (400G, 400GbE) oferece velocidades de rede mais eficientes por meio de formatos de modulação de ordem superior e taxas de símbolos mais rápidas, com alcance maior que 10 km em fibra monomodo e tão curtas quanto chip-a-chip ou chip-a-módulo com interfaces elétricas de várias faixas.

Os data centers exigem a modulação PAM-4 com a equalização de Entrada Contínua em Tempo Linear (CTLE) e equalização de decisão realimentada (DFE). Os links óticos metropolitanos e de longa distância precisam de modulação ainda maior, como 16 QAM ou até 64 QAM. É muito importante fazer teste de caracterização e conformidade necessário para garantir comunicações livres de erros em transceptores ópticos. Certifique-se de que suas soluções de teste abranjam e simplifiquem seu teste de conformidade.

Monitorando e protegendo sua rede móvel

A sua rede móvel é um componente central de sua proposta de valor diferenciado. Compreender o fluxo de tráfego da sua rede é fundamental para otimizar o desempenho e fornecer a melhor qualidade possível de experiência aos seus assinantes. O monitoramento de rede móvel precisa de uma arquitetura de visibilidade que elimine os pontos cegos da rede e forneça informações importantes sobre o desempenho da rede.

Certifique-se de que a sua rede móvel permita que você veja os problemas de tráfego, resolva com facilidade os problemas de aplicativos lentos, monitore assinantes móveis em trânsito e identifique claramente se você está sob ataque ou lidando com uma adolescentes que ficam reproduzindo vídeos do Netflix e do YouTube.

5G Service Provider graphic

A Verizon escolheu a Keysight para trabalhar em sua nova instalação de testes

A instalação de testes 5G da Verizon usa as soluções de testes over-the-air (OTA) da Keysight em uma corrida para se tornar a primeira a lançar uma solução de banda larga fixa sem fio 5G nos Estados Unidos.

A Câmara de Faixa de Teste de Antena Compacta é a mais completa solução de teste OTA de campo distante de ponta a ponta para o teste de antenas 5G, paramétricas e dispositivos de sinal de dispositivos mmWave. É compatível com a instrumentação de teste 5G da Keysight, incorporando um transceptor, um conjunto de testes sem fio UXM, analisadores de sinal, fontes de sinal e analisadores de rede. A solução flexível oferece uma ampla faixa de frequência (15-80 GHz) e tamanho pequeno.

Precisa de ajuda para otimizar a sua rede ou implementar uma nova RAN?