Hawkeye: monitoramento de rede ativo

Assuma o controle da experiência do usuário com monitoramento ativo/sintético de desempenho da rede

Já possui este produto? Visite o suporte técnico

Não apague incêndios. Previna-se com o Hawkeye.

Sua rede está mudando. SD-WAN, 5G e computação de borda afetam a aparência da sua rede, como ela se comporta e a rapidez com que ela reage. Seus usuários abrangem cidades, países e continentes. Mas, quando clientes e funcionários exigem acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana a aplicativos críticos, as interrupções de serviços podem atrasar o tempo de comercialização, comprometer a fidelidade do cliente e corroer sua vantagem competitiva.

Uma rede de última geração exige monitoramento de desempenho de ponta. É por isso que as equipes de operações de rede confiam no Keysight Hawkeye para manter a qualidade do serviço (QoS) sem as dores de cabeça.

Uma plataforma ativa de monitoramento de rede, o Hawkeye facilita:

  • assumir o controle da experiência do usuário com monitoramento da QoS em tempo real
  • detectar, diagnosticar e corrigir problemas de desempenho de forma proativa
  • validar implantações simulando tráfego de rede ao vivo
  • monitorar redes distribuídas do núcleo à borda
  • solucionar problemas mais rápido com visualização hop-by-hop

Medições que fazem a diferença

Ícone do monitoramento de rede

Monitoramento ativo de QoS

Seja o primeiro a saber o que está acontecendo na rede, monitorando a experiência do usuário em tempo real. O monitoramento ativo de QoS ajuda a maximizar o tempo de atividade identificando problemas de forma proativa e solucionando problemas com mais rapidez.

Ícone do monitoramento de Wi-Fi

Monitoramento de Wi-Fi

O crescimento explosivo da mobilidade, traga seu próprio dispositivo e a Internet das Coisas exige a certeza de que a melhor conectividade Wi-Fi seja disponibilizada. É por isso que o Hawkeye ajuda a detectar paralisações e afunilamentos antes que eles afetem a experiência do usuário.

Ícone do monitoramento na Web e de aplicação

Monitoramento na Web e de aplicação

Sua força de trabalho está mais distribuída do que nunca. É por isso que o Hawkeye facilita a manutenção da comunicação, a coordenação e a colaboração, garantindo acesso consistente e de qualidade a serviços locais e baseados em nuvem.

Ícone do monitoramento de nuvem

Monitoramento de nuvem

A infraestrutura hospedada em nuvem envia tráfego crítico para além de sua rede para chegar aos aplicativos SaaS. Com o Hawkeye, você tem visibilidade na nuvem para detectar, solucionar problemas e corrigir problemas de acesso.

O que é o monitoramento ativo?

Previna problemas de desempenho da rede, não remedeie

Quando sua empresa depende de desempenho máximo, você não pode se dar ao luxo de esperar até que suas ferramentas de monitoramento detectem um problema. Você precisa ser proativo. É aí que o monitoramento ativo (também conhecido como monitoramento sintético) comprova seu valor.

Assista a este breve vídeo para descobrir o valor comercial de ser proativo.

elimine a confusão com o aprendizado de máquina

À medida que o volume e a velocidade dos dados brutos de rede e de aplicativos continuam aumentando, as equipes de operações de rede muitas vezes se esforçam para correlacionar métricas de desempenho bruto com problemas reais de rede. Com tanta informação vinda de tantos lugares, é fácil ficar sobrecarregado.

É por isso que o Hawkeye usa aprendizado de máquina para ajudar as equipes de operações de rede a entender suas redes cada vez mais complexas. Com o limiar automático e a detecção de anomalias, o Hawkeye elimina a confusão e imediatamente notifica sobre possíveis problemas. Um painel de anomalias permite detalhamentos rápidos e análise de causas raízes, enquanto critérios flexíveis de sensibilidade facilitam a personalização de alertas que correspondam a limiares de qualidade específicos.

Certificado para o Skype for Business

Comece agora. Neste exato momento.

Experimente gratuitamente o Hawkeye por 30 dias

Não espere até ter surpresas onerosas. Leve o monitoramento da rede para o próximo nível com uma plataforma que ajuda a prevenir tudo. Inicie seu teste gratuito hoje mesmo, comece em apenas alguns minutos, e dê o primeiro passo para melhorar a experiência do usuário, a solução de problemas mais rápida e uma QoS melhor!

Recursos em destaque

Precisa de ajuda ou tem alguma dúvida?