Column Control DTX

Simulation for 5G New Radio System Design and Verification

백서

The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) published its very first 5G specification in December 2017. It includes non-standalone (NSA) mode using the LTE core and radio networks, while preparing a full-scale rollout of NR stand-alone deployments. The main scenario for NSA mode is the widely considered LTE-NR Dual Connectivity (DC), in which user data can be exchanged between a mobile device and a NR base station along with LTE connectivity.

 

The first 5G standard non-standalone deployment configuration offers throughput and latency advantages that can be achieved with the existing 4G network coverage. However, it requires more complex hardware implementations to allow simultaneous connections with both LTE and NR networks, which will increase costs, especially for user equipment (UE).

×

판매 문의 부탁드립니다.

*Indicates required field

선호하는 연락방법을 선택해 주십시오. *필수입력항목
Preferred method of communication? 이메일 변경하기
Preferred method of communication?

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]
 1. 개인정보 수집 및 이용 동의
 2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
 3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보보호정책 을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX