Column Control DTX

Materials Measurement: PCB Materials Test

애플리케이션 노트

Overview

The dielectric properties measurement such as relative permittivity (dielectric constant: Dk) and dielectric loss tangent (dissipation factor: Df) is essential for the development and quality assurance of PCB materials. Traditionally, the dielectric properties of PCB materials for commercial use have been tested at relatively low frequencies such as 1 MHz and 1 GHz. The required measurement frequencies are being increased in line with the trend to higher data transfer speeds for mobile handsets, PCs and tablet devices. For example, PCB materials for wireless communication devices are tested at frequency points between 1 GHz and 10 GHz frequency range.

Solution

The resonant cavity method provides high accuracy in the measurement at specific resonant frequency points. 

×

판매 문의 부탁드립니다.

*Indicates required field

선호하는 연락방법을 선택해 주십시오. *필수입력항목
Preferred method of communication? 이메일 변경하기
Preferred method of communication?

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]
 1. 개인정보 수집 및 이용 동의
 2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
 3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보보호정책 을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX